处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2012+CES德州仪器演示OMAP平台四大智能家庭应用

2012+CES德州仪器演示OMAP平台四大智能家庭应用
来源:电子工程专辑 时间:2012-01-16

 

日前,德州仪器(TI)宣布将广受欢迎的OMAP 4移动处理器的应用扩展至智能家庭领域。在2011年OMAP处理器应用于热门智能手机与平板电脑强劲势头基础上,TI在2012 CES上演示了其OMAP智能多内核处理器在四大智能家庭应用领域的各种功能,包括大屏幕显示、家庭视频聊天、家庭便利应用以及家庭机器人。

 

TI OMAP用户体验团队总监Fred Cohen指出:“就像其它任何领域一样,我们在家庭中也经常使用智能电话与平板电脑。不过家庭环境中这些智能设备的独特使用模式才刚刚起步。OMAP平台的智能多核架构可实现出色的多媒体功能、低能耗以及众多优异的差异化特性,无论是在起居室里观看更大屏幕的节目、还是在厨房中烹饪,都能帮助我们以全新的方式对我们数字家庭中的内容进行共享、浏览和互动。”

 

大屏用户体验

 

坐在家里舒适的沙发上或在家庭办公室中,您不仅可欣赏高级高清电影,观看体育赛事,而且还可玩互动游戏,浏览移动设备拍摄的家庭照片,尽享大屏幕全高清电视屏幕或监控器带来的体验乐趣。

 

OMAP4460处理器是创建高速极致视觉体验的理想平台。内容可通过HDMI或TI WiLink 7.0整合无线连接解决方案从智能手机或平板电脑上发送到大型高清显示屏上。OMAP 4平台的智能多内核架构可与2个具有全高清视频编码/解码加速器的ARM Cortex-A9 MPcore、Imagination Technologies的强大图形内核(SGX540或SGX544)、硬件显示子系统以及双通道LPDDR2存储器形成互补,推动这种使用模型的发展。高端内容通过TI M-Shield安全解决方案进行端对端保护,可确保在可信执行环境(TEE)中运行安全服务。

 

这些技术的一大应用就是可实现无线显示,无需复杂的连线,便可为高级屏幕欣赏体验实现点对点设备连接。TI目前正在CES上演示无线显示使用案例,如用户向大屏幕电视发送智能手机或平板电脑高清视频内容的“电影模式”等。

 

Screenovate提供的增强型无线显示演示展示了基于OMAP4460处理器的TI平板电脑向电视发送游戏,而同时又将该平板电脑用作游戏触摸屏控制器的精彩过程。

 

对于喜欢在移动设备上欣赏流媒体全高清电视节目的用户而言,TI一直在同MobiTV公司密切合作,通过OMAP4460处理器优化了高级白标移动视频平台。MobiTV的媒体交付技术与友好用户界面可并行提供多个视频通道,实现更高的实时视频体验。

 

MobiTV技术副总裁Cedric Fernandes指出“我们很高兴同TI合作,在OMAP平台基础上扩展我们的技术。两家公司正在密切合作,在OMAP平台上提供安全的高清内容,进一步支持TI提供高质量产品的一贯承诺。”

 

Fanhattan是一款全新数字娱乐发现服务,可帮助用户在互连设备上导航越来越多的高级数字内容服务。Fanhattan选用OMAP4460处理器实现丰富流畅的用户界面,使高级娱乐内容的发现、浏览与欣赏成为真正激动人心的体验。

 

Fanhattan电视业务副总裁兼总经理Christopher Vinckier指出:“Fanhattan选择TI OMAP平台,不仅因为其强大的计算及图形性能功能,还因为该公司一向提供的世界级支持可为我们这样的新兴公司不断提供帮助。”

 

OMAP4430处理器去年夏天率先通过了1080p全高清硅芯片参考实施(SRI)认证,可在Android“姜饼”(Gingerbread)上回放Netflix高级内容,从而为基于OMAP平台的内容存取添加了另一个独特的良机。今天,TI宣布OMAP4460处理器也获得该荣誉,成为首款在Android蜂窝上播放Netflix全高清视频流的认证型处理器。

 

娱乐体验还必须获得高清音频才能确保完整。TI将率先在基于OMAP4460处理器的平板电脑上演示Dolby电影音频体验。Dolby技术采用OMAP处理器的ARM Neon加速,不但可创建浸入式环绕立体声,而且还可增强对话清晰度,率先向市场推出移动设备极限高清音频体验。