处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Atmel推可简化MCU设计过程的高集成开发平台

Atmel推可简化MCU设计过程的高集成开发平台
来源:我爱方案网 时间:2013-04-27

【导读】随着越来越多终端产品应用的差异化,使得设计人员设计变得更困难。而随着设计周期继续缩短,完全集成且无缝使用的完整工具平台变得更关鍵,爱特梅尔的工具平台,可以使设计工程师能够快速评测Atmel MCU器件。

微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel  Corporation)宣布推出专为支持Atmel 微控制器(MCU)和近付运的ARM  Cortex -M4-based SAM4L系列而开发的完整硬件和软件平台集成开发工具平台(integrated development tools platform),进一步简化MCU设计过程。

现今的嵌入式硬件设计中,由于软件设计持续变得更加复杂,并且越来越多用于终端客户产品的差异化,因此为设计人员提供全部所需的工具和嵌入式软件的完整解决方案变得更重要。甚至,随着设计周期继续缩短,完全集成且无缝使用的完整工具平台变得更关鍵 —— 因為MCU供应商必须考虑芯片之外的内容。使用爱特梅尔的工具平台,设计工程师能够快速评测Atmel MCU器件,并将其产品快速带入市场。

新平台经过专门量身度做,可让设计人员利用Atmel MCU器件包括近付运的SAM4L ARM® Cortex®-M4-based系列的功能,新平台包含有硬件和软件工具、嵌入式软件和一个嵌入式“应用”商店。

  · Atmel Xplained Pro

  · Atmel Studio 6

  · Atmel软件框架

  · Atmel 应用商店(Atmel Gallery)

使用爱特梅尔的Xplained Pro评测工具套件,设计人员获得一个易于使用及灵活的低成本开箱即用(out-of-the-box)电路板,包含Atmel MCU器件、嵌入式调试器,以及用于扩展板的连接器。当设计人员将Xplained板插入其系统中,就可以使用Atmel Studio 6和具有超过2000个使用就绪(ready-to-run)项目示例的软件框架。Atmel Gallery完全集成在Studio 6中,允许嵌入式设计人员使用全面的开发应用商店,下载用于其项目的第三方扩展件和插件。观看演示,请点击此处。

业界评价

爱特梅尔MCU工具和软件营销总监Joerg Bertholdt表示:“爱特梅尔一直都有考虑芯片之外的内容,致力于为客户提供完全集成的开发平台,可让嵌入式设计人员应对日益复杂的设计挑战。爱特梅尔新的工具平台为设计人员提供了用于MCU开发的完整的硬件和软件解决方案。”

相关阅读

微芯针对成本敏感应用市场新增KM系列16位MCU
//www.52solution.com/industrial-art/80015001
NXP推基于智能家庭应用的无线MCU解决方案
//www.52solution.com/digihome-art/80014231
2013两大关键词,飞思卡尔ARM核全系列MCU杂谈
//www.52solution.com/medical-art/80014152