处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔:Android笔记本将低至200美元 发力移动市场

英特尔:Android笔记本将低至200美元 发力移动市场
来源:新浪科技 时间:2013-04-26

导语:近日, 英特尔 的高管对外表示,笔记本的价格将会很快降低至200美元,但是这类产品大多数运行的是Android移动操作系统,而不是Windows 8。

上周,英特尔的首席执行官保罗欧德宁表示,在未来几个月中,触摸屏笔记本的价格将会低至200美元。当时,欧德宁并未对外披露这些笔记本运行的是哪一款操作系统。

Android笔记本 售价将低至200美元

不过,英特尔的执行副总裁兼首席产品官浦大卫对外指出,200美元价位的笔记本将主要是配置英特尔Atom移动处理器的Android笔记本,而Windows 8笔记本的价格则在很大程度上取决于微软。

浦大卫表示,我们拥有很好的技术可以确保提供低价的产品,但是Windows 8笔记本的价格取决于微软对Windows 8的定价,Windows 8的价格有些高。

致力于变形本推广

众所周知,全球大部分的计算机和服务器所采用的芯片都是来自于英特尔。目前,PC市场正面临疲软衰退,英特尔一直致力于新型计算机的发展,特别是变形本,它可以根据用户的需求在平板电脑和笔记本之间轻松实现转换,用户对于变形本的不满主要是集中在高价格上。

浦大卫并未透露Android笔记本的外观,但是它可能会属于变形本设备。浦大卫指出,随着新产品的上市,今年下半年的PC市场将开始出现回升趋势,这种趋势将会延续到2014年。

浦大卫表示,便宜的笔记本将会配置英特尔的Atom处理器,而运行英特尔酷睿处理器的笔记本售价将会低至399美元至499美元,部分高端的Atom处理器设备的售价有可能也会高达399美元至499美元。

PC市场放缓,英特尔将发力移动芯片市场

与此同时,浦大卫还指出,英特尔今年年中将会推出数据多模式LTE处理器,并且在2013年下半年推出语音多模LTE数据处理器。目前,英特尔仅对外提供单模LTE处理器,这就限制了处理器的寻址市场。浦大卫指出,这些产品主要被用于接入点方面。

相比之下,英特尔的竞争对手高通则主要是主导者移动市场,它所提供的多模LTE处理器被广泛用于流行的移动设备中,例如苹果iPhone 5和三星Galaxy S4。

2014年,英特尔将会推出一个移动处理器,做为一款应用程序处理器,它将会集成LTE功能。英特尔显然希望该芯片能够被移动设备制造商所采用,未来英特尔将和高通、联发科以及其他智能手机和平板电脑芯片厂商展开日益激烈的竞争。

浦大卫指出,目前,英特尔在智能手机市场中也拥有了一点影响力,但是影响力很低。浦大卫预计,2014年,运行英特尔处理器的智能手机将会拥有更加强劲的销量。

对于英特尔来讲,进军智能手机和平板电脑市场是一个明智的选择,因为它所针对的核心市场——PC市场已经出现持续的放缓和衰退现象。本月早些时候,科技研究公司Gartner和IDC对外表示,2013年的首个季度,PC电脑的出货量出现了一个丑陋的持续低迷现象,是IDC自1994年展开调研以来出现的为糟糕的一次。

目前,PC出货量已经持续四个季度的下滑。根据预计,2013年,整个PC市场将会继续持续低迷。(许巧艳)