处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LSI® Nytro™闪存技术加速 IBM服务器性能

LSI® Nytro™闪存技术加速 IBM服务器性能
来源:EEWORLD 时间:2013-04-26

2013年4月25日,北京 – LSI 公司(NASDAQ:LSI)日前宣布, IBM 现已推出版基于LSI® Nytro™ WarpDrive® 技术的高IOPS模块化适配器。该款型号产品进一步丰富了IBM稳定增长的PCIe闪存卡系列,主要用于与IBM System x系列服务器配合使用,帮助客户加速大数据分析。

LSI Nytro WarpDrive适配器,为数据密集型应用提供超低延迟和高性能存储功能,同时帮助云和企业数据中心缩小存储空间、降低能耗成本。基于LSI Nytro WarpDrive技术的IBM高IOPS模块化适配器,针对IBM System x服务器,可支持容量选择范围为300GB至800GB的SLC和MLC 闪存。

LSI Nytro WarpDrive适配器可实现:

 在单个服务器中提供相当于数百个硬盘的IOPS性能 ;
 通过采用DuraClass™技术的LSI SandForce® 闪存存储处理器实现企业级闪存性能、可靠性和耐久性;
 减少功耗、冷却和物理空间,降低总体拥有成本;
 将CPU负荷降至低;
 通过采用标准驱动程序,提供多种操作系统和管理支持,实现广泛兼容现有的基础设施。




LSI高级副总裁兼加速解决方案部总经理Gary Smerdon表示:“数据的快速增长和应用性能要求的提高已将现今陈旧存储架构的局限性暴露无遗。采用LSI Nytro WarpDrive技术部署的IBM System x服务器可为客户提供强大且极具成本效益的性能提升,满足对存储、访问和分析数据的要求,并终赋予用户强大的功能以实现对下一代数据中心的创新。”

LSI Nytro WarpDrive技术是LSI全面的PCIe® 闪存适配器Nytro产品组合的一部分,该产品组合包括Nytro MegaRAID® 和Nytro XD 产品系列。如需了解更多关于LSI Nytro 应用加速产品组合的详细信息,敬请访问:www.lsi.com/acceleration。


关于LSI
LSI公司(NASDAQ:LSI)设计的半导体组件和软件旨在提高数据中心、移动网络和客户端计算的存储性能和网络速度。我们的技术是高度智慧的结晶,是加强应用性能的关键所在。同时,我们积极与合作伙伴开展协作,共同开发解决方案以更好地将我们的技术应用其中。如需了解更多详情,请访问:www.lsi.com。并可通过Facebook、Twitter和YouTube与LSI取得联系。

LSI与LSI徽标设计以及“存储、网络、加速”品牌口号、MegaRAID、Nytro、SandForce、DuraClass和WarpDrive均为LSI公司在美国和/或其他国家的商标或注册商标。
所有其他品牌或产品名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。