处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Strategy Analytics: 2013 Q1 在全球品牌Tablet市场苹果保持48%的市场份额

Strategy Analytics: 2013 Q1 在全球品牌Tablet市场苹果保持48%的市场份额
来源:电子工程网 时间:2013-04-26
Strategy Analytics发布研究报告“2013 Q1全球Tablet OS市场份额”,研究结果显示,2013年一季度全球tablet出货量达到4060万台,苹果iOS以48%的份额保持了其市场地位,Android市场份额上升至43%,Windows的市场份额为7.5%。

Strategy Analytics的Tablet战略研究服务总监Peter King评论道:“2013年一季度全球品牌tablet出货量创新高达到4060万台,与上年同期的1870万台出货量相比,激增117%。消费者、商务用户以及教育用户对tablet的需求强劲。 苹果在这个季度表现出色,包括Mini在内的整体出货量达到1950万台,以48%的整体份额保持了其市场地位。 Android的市场份额从去年同期的34%上升到本季度的43%,整体出货量达到1760万台,相比去年同期增长了177%。如果我们把白牌tablet也算上的话,Android的市场份额将上升到52%, 而iOS的份额则下降到41%,因为绝大多数白牌tablet 都是基于Android的低端产品,其目标市场跟品牌tablet很不同。 ”

其他研究发现包括:
*  相比去年同期146%的增幅,2013 Q1全球品牌tablet出货量同比增幅为117%,但实际出货量创历史新高;
*  2013 Q1微软的市场份额为7.4%, 有限的分销渠道、顶级应用的缺乏等因素制约了其出货量。

表1:全球Tablet基于操作系统的出货量及市场份额 Q1 2013

来源:Strategy Analytics

完整报告《2013年Q1全球Tablets操作系统市场份额》,由Strategy Analytics Tablets和触摸屏(TTS)服务发布,详细报告请进://tinyurl.com/78qpf5u.