处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

探测技术多样化 防盗报警技术走向完善

探测技术多样化 防盗报警技术走向完善
来源:互联网 时间:2013-04-26
    我国安防市场的迅猛发展催生了一大批安防报警运营公司。纵观我国安防市场,报警运营企业已经与安防工程公司和安防器材制造企业并驾齐驱,成为整个安防市场组成部分的三大板块之一。并且,根据国外安防市场发展的经验,随着安防市场日益向纵深发展,安防报警运营企业将构成安防市场的主要构成部分。技术进步是市场发展的基石,那么,防盗报警技术发展状况以及未来发展趋势将会如何?

防盗报警技术应用现状
  
    防盗报警系统目前的技术发展主要围绕以下几点进行:
  
    使用产口更稳定可靠,如提升产品抗破坏、抗雷击浪涌、抗干扰等性能;
  
    增加更多的功能,方便安装调试与使用,如探测器可调频率、可设置探测区域、可防遮挡、防破坏、探测器与主机无线连接等;
  
    更方便的安装与调试,探测器与主机之间使用无线连接,简化安装施工工作量,适应各种家庭用户需求;
  
    朝更智能化方向发展,如增加区域管理、语音提醒、生物识别技术布撤防、报警自动发彩信图片、远程控制等技术;
  
    更多的联网方式,如由以前单一的电话组网扩展到可以IP网络联网、无线化的GSM/GPRS联网、VPN专线联网等;通过网络的加密技术,可以保障数据更加安全,并可以通过有线与无线互相之间的主从备份功能,使警情传送更快、更可靠;
  
    更强大的集成与扩展性,多种报警内容的命令输出,联动其它如视频监控、门禁等,实现各系统之间的协调统一,使得报警安防更自动化、智能化,安全防范进一步得到提高。
  
防盗报警技术发展趋势
  
    防盗报警系统的设备一般分为:前端探测器和报警控制器。报警控制器是一台主机(如电脑的主机一样),是处理中心,系统包括有线/无线信号、系统本身故障的检测、电源部分、信号输入、信号输出、内置拨号器等几个方面组成,报警控制器是防盗报警系统必不可少的组成部分。
  
    1、环境对防盗报警系统的影响
  
    由于环境干扰引起的误报警是指报警系统在正常工作状态下产生的,如天气、雨雪天气、打雷、大功率电机产生的电磁火花、雾天等,人为的因素有家里养的宠物及电动玩具等。从原理上讲是不可避免的,而事实又是不需要的,属于误报警。例如:热气流引起被动红外入侵探测器的误报警;高频声响引起单技术玻璃破碎探测器的误报警;超声源引起超声波探测器的误报警等。减少此类误报警较为有效的措施就是采用双鉴探测器(两种不同原理的探测器同时探测到“目标”,报警器才发出报警信号)。现行的产品有:微波-被动红外双鉴器、声控-振动玻璃破碎双鉴器、超声波-被动红外双鉴器等。但是有些环境噪扰双鉴探测器却无能为力,例如:老鼠在防范区出没;宠物在居室内走动等。为此,科技人员又将微处理技术引进报警系统,使其具备一定的鉴别和思考能力,能在一定程度上判断是入侵者还是环境噪扰引起的报警。
  
    防盗报警防范系统的困扰乃是易受室外环境影响,易误报和漏报,尤其是当暴风雨来临、或者来往车辆振动、飞机起降等情况发生时,往往导致误漏报时有发生,有些防盗报警防范系统开发了智能学习功能,它通过“自学”技术,对环境状态学习记忆,从而当正式运行时,出现同类的环境状态便能被屏蔽掉。
  
    2、防盗报警系统探测技术多样化
  
    目前防盗报警系统前端探测器都基本采用如下几种技术;红外(分主动红外,被动红外),微波,红外 微波;震动感应(声波和震动波),微重力传感器,压力传感器,激光;温度传感器,气体传感器,指纹,视频图像分析,静脉纹路,虹膜,脑电波等多种。
  
    主要是看防范的场合和重要性来采用何种探测器。目前常用的是;红外(分主动红外和被动红外)、微波、红外 微波、震动感应(声波和震动波),虽然防盗报警探测技术手段较多,实现方式也多样化,但由于各技术本身的缺陷、工艺、设计等的影响,使得目前防盗报警产品普遍存在误报率偏高的缺点。如采用红外及微波技术的防盗报警产品,由于长时间的使用及发展,这些技术的应用已经很成熟,但天然的缺陷是无法逾越的,只有等待高性能的尤其是生物识别的传感器采用才可以基本解决此问题。
  
    防盗报警探测范围根据探测技术、环境等而各有不同,一般都是在5-300平方米范围内,对于激光波束的探测器防范的范围要大些,但也不会超过300米的距离。
  
    3、防盗报警系统仍需完善
  
    防盗报警行业在过去的10年里,发展相对较慢,全面的数字化技术仍未展开(主机和探测器方面)。目前安防行业的的技术到采用的全数字化技术,无论是前段还是控制设备方面。随着科技技术的高速发展,报警系统行业也慢慢的向数字化、计算机网络化方向发展。全数字化探测器,全数字化网络平台,多角度控制手段的技术(即多种联合报警技术手段的报警防范系统,多种高性能、低误报率探测器的研发)。与门禁系统、对讲系统、系统的大融合,且终是与电脑整合为一体的综合安防系统。即将所有的安防子系统都集成到电脑管理平台下的综合报警系统。