处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

3G通话版1799元 华硕Fonepad真机试玩

3G通话版1799元 华硕Fonepad真机试玩
来源:EEWORLD 时间:2013-04-25

  在等待了许久之后,我们终于在国内看到了华硕Fonead 3G通话7英寸平板,而Fonepad采用了Intel凌动Z2420 1.2GHz处理器,1GB内存,7英寸IPS高清屏幕(1280x800分辨率)的高端配置平板。今天华硕官方公布价格,16GB/3G版售价1799 元,这个超低售价是不是震惊了你呢?!下面就让我们亲身体验一下这款性价比极高的3G可通话7英寸便携手机平板吧。

  先来看看Fonepad的机身,机身正面为7英寸IPS显示屏,分辨率在前面说过了,1280x800,虽然不是全高清分辨率,但是在7英寸屏幕上的PPI(像素密度)已经达到了212,这可比iPad mini的163要高很多了。

  Fonepad的机身背面采用了金属材质,而且在背后底部还有醒目的Intel标志,既然说到了Intel,我们就来看看这款处理器吧:Atom Z2420采用了32nm HKMG工艺制造,封装面积12?12毫米(含内存),单核心双线程,主频1.2GHz,二级缓存512KB,整合多1GB双通道LPDDR2-800 内存,支持增强深度休眠、C6/低功耗音频状态、智能待机技术(SIT)、数字热敏传感器(DTS)。

  在机身侧面设有电源按键和音量控制按键,按键设计在了弧度较大的侧面,好在按键的键程合适,按起来很舒服。

  在机身正面底部还标有醒目的“ASUS”logo。在Fonepad机身正面是么有Home实体按键的,都是通过Android 4.1系统下方自带的虚拟按键来实现操作的。

  机器底部设有3.5mm音频接口和micro-USB接口,同时还隐藏着麦克风。

  在Fonepad顶部还设有听筒,毕竟它是一款手机平板吗。听筒的设计大大方便了用户,不然您就得靠扬声器听电话了,这在公共场合您得多尴尬啊,这点表扬华硕Fonepad。

  华硕Fonepad的机身侧面厚度为10.4mm,这个厚度时至今日可算不上超薄了,不过金属材质好正面的亚克力玻璃材质过度自然,加上很明显的弧度,让 Fonepad看起来也就7mm厚左右吧,强大的视觉差。

  在机器的背面,我们发现上面有一处塑料材质,这里面肯定有什么玄机,果不其然,这块塑料面板是可以向上推开的。

  推开之后我们就发现里面设有两个卡槽,分别是micro-SD卡插槽和micro-SIM插槽,这下倒都方便 ,现在还有谁用大SIM卡啊。 Fonepad支持3G网络制式目前仅支持WCDMA 300/2100,2G网络制式支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 Fonepad支持32GB micro-SD卡拓展。

  看了机身的详细细节之后,小编我就来看看手持Fonepad怎么样吧,虽然小编我的手不算很大,但是单手手持Fonepad还是不成问题的,Fonepad重量很轻,机身整体仅重340克。

  Fonepad的UI界面还是一如既往的漂亮,小编真的是非常喜欢华硕挑选的这个背景,加上天气应用插件,看上去非常的顺眼。

  看过了竖屏界面,再来看看横屏界面。小编在这有个问题,您在使用7英寸这种小尺寸平板时,是喜欢竖着用呢,还是横着用?

  这个就是短信输入界面了,由于现场拍照用的机器不允许安装任何程序,所以没有9宫格输入法,机器也没有插入SIM卡,所以也没法实际给您发短信测试了,回头咱们在详细评测中再看吧。

  自动对焦的后置摄像头效果很赞,现场的环境非常昏暗,但是Fonepad也能很快对焦被拍摄人和物,这点赞一个。

  在现场我们还发现了一款专为Fonepad设计的保护皮套,材质并非真皮,很像人造皮革。

  这款保护壳和Fonepad贴合的很紧密,绝对是量身打造的,但是它的售价还未对外公布,您觉得这么一款保护套应该卖多少钱?

  保护套亮面金属条有玄机,原来这个金属亮条可以打开,打开之后的功能就和支架一样了,而且可以随意调整支架支撑点的位置。

 

由于是现场展示机,没能详细的测试一下Fonepad性能如何、通话质量如何、拍照样片效果如何等,这些您不用着急,很快我们就能拿到华硕提供的测试样机 了,到时候我们就会推出详细的评测。 不管后续评测如何,笔者都对华硕Fonepad充满了信心。目前国产四核平板的售价都在1000元以上,而且是不带通话的,所以华硕1799元的定价非常 吃香,而我们环顾对手的话,三星GALAXY Note 8.0的通话版定价是3688元,是华硕Fonepad的两倍,这个价格真的会让消费者充满顾虑的。究竟Fonepad在市场上能有何种作为,就等5月3日预售时看吧。