处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

风河推出兼容Yocto的运营商级Linux规范

风河推出兼容Yocto的运营商级Linux规范
来源:通信世界网 时间:2013-04-25

风河公司近日宣布,该公司针对版风河Linux推出运营商级(CG)Linux规范。该规范已正式向Linux基金会注册,这也是首款基于Yocto的运营商级Linux 规范。

以Wind River Linux为基础,Wind River Linux CG 规范为客户提供了一个可直接交付的“交钥匙”平台。为了满足更多特定市场的特殊需求,风河还将继续开发其他Wind River Linux 规范,同时还可将这些不同的规范进行自由组合,使得开发者在开发过程中拥有更好的灵活性和更多的选择性。

运营商级Linux的注册必须满足多项关键指标,包括合规性、硬件的兼容性、高可用性及安全性。运营商级产品通常要达到5个9或者6个9 (99.999至 99.9999%)的高可用性,相当于每年仅有30秒的停机时间。此外,鉴于网络带宽和吞吐量的不断增长,数据的安全性及系统的可靠性越来越重要。“运营商级”产品是对网络设备的一项严苛要求,而这样的要求同样适用于大型企业基础设施建设、数据中心搭建以及高度移动化的设备。

风河公司开放平台产品资深总监Chris Buerger说:“我们给网络企业和运营商带来了可靠的技术保障,并利用与Yocto的兼容性对其进行扩充。运营商级的产品部署不仅为企业构建其新一代智能网络赋予了基础性的能力,同时也为众多不同嵌入式Linux解决方案打下了坚实的技术基础。此外,将风河公司商用嵌入式Linux的一流技术、维护服务、规范和先进的工具融为一体,也为嵌入式Linux的创新提供了坚实后盾。”

Linux基金会营销和开发者计划副总裁Amanda McPherson说:“通过提供兼容Yocto的运营商级Linux规范,风河进一步增强了跨平台技术支持能力,帮助必须遵循运营商级要求的开发人员克服开发过程中遇到的一系列兼容性问题,保障其开发过程的顺利进行。”

以开源技术开发而成,这个功能齐全的全集成化开发工具,再加上遍及全球的技术专家提供的专业技术支持和维护,Wind River Linux为客户提供了一个商用级Linux平台以及可开箱即用的用户体验。Wind River Linux是基于Yocto Project™架构开发而来的开源系统,于2012年获得Yocto兼容性认证。