处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LTE时代,从方案,市场面面观FPGA厂商如何动作?

LTE时代,从方案,市场面面观FPGA厂商如何动作?
来源:我爱方案网 时间:2013-04-24

【导读】据调查,LTE市场在未来的几年将快速的发展,且用户也会直线上升。面对这样的时局,FPGA厂商将如何发力LTE市场,本文就市场动态分析,原厂:赛灵思、京微雅格、莱迪思等的基于FPGA的相关方案,及相关新品展示来给大家全方位的分析和定位。

美国分析机构Strategy Analytics预计,LTE市场将在2014年出现快速增长。到2016年,全球LTE用户数有望达到7亿至12亿。在如此巨大潜力之下,FPGA厂商抓紧时间全力布局LTE市场。尽管现在正是从3G向LTE过渡的时期,但各大FPGA厂商却积极展开行动、提前做好准备,包括扩大28nm FPGA的销售、积极开发下一代工艺产品以及各种智能化解决方案。因此,FPGA市场亦随之扩大,暗战一触即发。LTE时代背景下,可编程逻辑器件厂商有何动态,可编程逻辑器件 市场又有何进展,未来发展趋势如何?

市场动态分析

Smarter Networks点燃战火 赛灵思拓疆势力版图

一直以来,FPGA厂商在先进工艺制程的攻防战上轮番开打。据观察,赛灵思与阿尔特拉及Achronix的20nm/28nm工艺制程将相继在2013年投产。前不久,阿尔特拉宣布再朝14nm工艺制程推进。新一轮FPGA先进工艺制程竞技赛已推向白热化。值此一如既往的摩尔定律深度下探驱动的先进工艺大战,已经难以为继,FPGA业者亦已疲于应对。Smarter Solution来袭,您准备好了吗?

处理器/FPGA厂商助力MEMS时脉商抢占先机

美商赛特时脉(SiTime)行销执行副总裁Piyush Sevalia表示,该公司去年已与模拟混合讯号芯片大厂--Maxim Integrated,在一款智能电表(Smart Meter)处理器中成功导入32kHz MEMS振荡器,打造出更高整合度的SoC;同时,旗下MEMS时脉元件亦已打入现场可编程门阵列(FPGA)一哥--赛灵思(Xilinx)的零组件配 置建议清单,全速拓展网通、工业应用领域。

赛灵思日本:向LTE过渡,FPGA市场扩大

从消费类产品、广电设备,到医疗器械及车载设备,FPGA的用途不断扩大。以前基本只被用于通信设备,现在用途之广令人瞠目。在技术方 面,FPGA厂商也积极展开了行动,包括扩大28nm工艺产品的销售、积极开发20nm工艺以后产品以及应用三维LSI技术等。那么,FPGA厂商 2013年打算如何开展业务呢?本站记者请赛灵思日本公司的代表董事社长Sam Rogan介绍了赛灵思在日本的业务情况等。

图 赛灵思日本:向LTE过渡,FPGA市场扩大