处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

嵌入式Linux系统GUI特点介绍

嵌入式Linux系统GUI特点介绍
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-12

随着Internet与网络的迅速发展并向家庭领域不断扩展,使消费电子、计算机、通信(3C)一体化趋势日趋明显,嵌入式系统再度成为研究与应用的热点。嵌入式实时Linux操作系统以价格低廉、功能强大又易于移植而正在被广泛采用,成为新兴的力量,如今随着WAP手机、PDA、机顶盒、及DVD/VCD播放机已经迅速普及,用户对这些手持式设备的GUI提出了更高的要求,希望能看到像PC机才拥有的华丽美观的GUI。GUI已经成为了人与机器沟通的桥梁,嵌入式系统对GUI的需求越来越高,而这一切均要求有一个轻型、占用资源少、高性能、高可靠、可配置及美观的GUI支持。

1 Java的图形界面工具

Java技术对于服务器,个人电脑和嵌入式系统来说是一项伟大的技术。由于其具有跨平台等特性。Java在服务器和桌面电脑方面的应用是非常成功的。然而在GUI方面,Java只用非常有限的一些特征去构建图形用户界面。其思想就是采用平台无关的Java应用程序接口打包到不同的操作系统来开发本地图形用户界面,被称之为抽象的窗口工具(AWT)。仅有普通的部件如文件域、文本区、选择框、单选按钮、列表框和按钮被AWT支持,图形和图像的特性支持非常有限,也就是说,只足够构建简单的applet程序。认识到需要更高级的图形用户界面组件和图形能力,Sun公司开发了Swing,Java 2D,Java3D,图像的输入/输出,以及Java高级图像(JAI)。Swing是用来构建Java图形界面的标准API(应用程序接口),一些AWT类由Swing基础而来。它有一套完全的组件从按钮到文件域、表格、树型和文件编辑器。这些组件不依赖于操作系统本地的部件,而是用原始的图形像直线、矩形、文字画出。这种画代表感观插件,它能够模仿本地的感观。SWT是基于Java开发的,它的设计理念是化了操作系统的图形构件的API,就是说只要操作系统提供了相应图形的构件,那么SWT只是简单应用JNI技术调用它们,只有那些操作系统中不提供的构件,SWT才自己去做一个模拟的实现。另外SWT还提供对操作系统本地图形用户界面的直接访问,因此,基于SWT的Java应用程序拥有本地的图形用户界面并且可以和本地别的应用程序和部件集成在一起。使用SWT开发包,简单、跨平台、可靠等这些Jaya语言本身所具有的优点正渐渐融合到图形界面的应用程序开发中去。Java语言的另一扇成功之门正在逐渐打开。

2 SWT+GtkFB图形系统的体系结构

2.1 SWT+GtkFB图形系统的体系结构

2.1.1 SWT

SWT处于体系机构的上层,它与Java内的AwT和Swing同属于设计图形界面所需的高级函数库。而且SWT针对AWT 以及Swing的一些问题作了改善,如今它已发展成一套与作业系统无关的图形元件函数库。在元件的产生方面采用了适当的模拟,在基本的元件方面是采用原有作业系统的,对于较复杂的元件才用仿真的技术。基于SWT的Java应用程序拥有本地的图形用户界面,并且可以和本地别的应用程序,以及部件集成在一起。

SWT是基于Java语言开发出来的高级图形元件库,如图2所示SWT在Java端通过JNI(Java Native InteRFace)技术直接调用native端的GtkFB来使用操作系统的资源,JNI技术使得SWT程序可以与其他语言编写的Native端的代码互相协作,将它们整合在一起;另一方面可使运行在JVM(JAava虚拟机)中的SWT代码调用GtkFB库函数或其他程序;此外利用Invocation API,可将Java虚拟机嵌入到native端的应用中。JNI这个接口是双向的,相当于桥梁和纽带,它将SWT代码和native端的GtkFB代码连接起来。

2.1.2 Gtk库

如图1所示,GTK会用到几个连接库,如基本数据类型用的Glib库,它是由基础类、核心应用支持类、实用功能类、数据类和对象系统类五个部分组成的。 

Pango是用于国际化文本的布局和显示的全功能框架。Pango可以处理以非从左到右方向排列的文本,并且可以容易地管理复杂语言,甚至还可以处理根据使用环境而采用不同形式的信函。例如它支持双向文本,用户可以将从左到右的文本和从右到左的文本混合编排;还可有用于确定各种复杂文本(如阿拉伯语和泰米尔语)形状的插件。Pango不仅仅是国际化,而且Pango库在Xft和XRender的支持下能很好地处理抗锯齿字体文本的显示。

Pango还支持各种图形格式如libpng,libjpeg,libtiff和Framebuffer port用的FreeType等。实际上GTK提供gdk-pixbuf,gdk和gtk三个连接库,其中Gdk-pixbuf让我们可做相关的图像工作,gdk是窗口绘图系统的抽象层,framebuffer相关的工作大部分在此完成,而gtk则是高层的应用程序接口。Atk(Accessibility Toolkit)可访问性工具箱。GTK充分利用ATK使残障人士(如视力低下或行动不便)与GTK应用程序交互成为可能。

2.1.3 GtkFB的工作原理

DirectFB访问图形硬件设备依赖于操作系统提供的内核接口,即帧缓冲设备(FrameBuffer)。FrameBuffer实际上是用一块硬件来做显卡和软件之间的桥梁,Linux的内核将其开放出来,使用户的程序可以通过块内存来存取显卡。例如设定显示分辨率和色彩数、存取显示内存区等。不同的Linux需要提供针对不同显示硬件FrameBuffer的驱动程序,这就是说DirectFB需要运行于FramBuffer之上,然而Linux内核提供了常见芯片的FrameBuffer驱动。

当一个应用程序连接到GtkFB时会调用gtk_init(),如图3所示,此时GtkFB 启动Linux的Framebiffer,设定分辨率和色彩数,接下来打开键盘和鼠标等外设(PDA打开按键和触控屏幕).然后到特定目录去读取字型,后对窗口和事件管理作初始化操作。GtkFB可以支持8、16、24、32bpp的framebuffer。

2.2 SWT+GtkFB图形系统的优点

2.2.1 内存消耗小、运行速度快特别适合嵌入式产品

由于GtkFB直接运行在FrameBufer之上,跳过X系统,这样省下了X Server这一部分资源,这使得在内存消耗、运行速度上得到显著提高。另外采用的JNI技术使得程序运行速度、事件的响应有较高的提高,能满足时间要求较为严格的实时应用场合。

2.2.2 系统稳定性好

SWT 的稳定性,关键是源于SWT 的设计理念。SWT化了操作系统的图形构件API,就是说只要操作系统提供了相应图形的构件,那么SWT只是应用JNI技术调用它们,只有那些操作系统中不提供的构件,SWT才自己去做一个模拟的实现。可以看出SWT性能上的稳定很大程度上取决于相应操作系统图形构件的稳定性。

2.2.3 易于移植和共享

SWT的API和桌面版完全相同,因而代码可以很容易地在桌面和嵌入式设备之间移植与共享。

2.2.4 小巧可配置

SWT采用了LGPL授权方式,用户可以自由地甚至是鼓励修改源代码使其更加满足用户的需求,很容易根据用户的需求来裁减特定的SWT+GtkFB,依据LGPL许可证,用户需要公布修改的源代码,但用户不必公布自给应用程序的源代码。

2.2.5 易于开发

SWT是基于Java语言开发的,具有平台独立性、面向对象、可移植、安全等Java语言所拥有特点。用户可以很容易的基于SWT提供的Widget(构件)开发出满足自己需要的Widget,而且很容易地使用这些Widget去构建应用程序。

3 SWT+GtkFB图形系统的实现

3.1 前期准备

在Linux编译和安装SWT+GtkFB,首先到//www.gtk.org/download下载如下的包:pkg-config、glib2.x;atk、pango、DirectFB、gtk+2.x。其次到//www.eclipse.org/download下载swt.tgr.gz。

下一步就是在/home/XXX/目录下创建SWT 和GTK两个目录并且设置环境变量。如下:

export SWT_HOME=/home/XXX/SWT

export SWT_HOME=/home/XXX/GTK

export PKG_CONFIG_PATH=$GTK_HOME /lib/pkgconfig

export LD_LIBRARY_PATH=$GTK_HOME/lib;$LD_LIBRARY_PATH

此外增加“/home/XXX/GTK/bin”到系统的环境变量PATH下。

3.2 编译和安装Gtk+2.0

3.2.1 编译和安装pkg-config

tar zxvf glib-2.0.6.tar.gz -C $GTK_HOME/src

cd $GTK HOME/src/glib-2.0.6./configure --prefix=$GTK_HOME

make

make install

3.2.2 编译和安装atk

tar zxvf atk-1.0.1.tar.gz -C $GTK_HOME/src

cd $GTK_HOME/src/atk-1.0.1./configure --prefix=$GTK_HOME

make

make install

3.2.3 编译和安装pango、Direct FB、gtk+2.0 、swt-forgtk2.2

步骤类似atk的安装。

4 嵌入式Linux GUI的应用前景展望

嵌入式Linux GUI的应用领域很多,既可以用于家电市场,还可以用于商业市场、工业及自动化市场、国防市场、通讯市场等。例如,在通讯市场,手机、可视电话、机顶盒等可能成为嵌入式Linu.x的运行平台,一个人性化的用户界面是赢得消费者关键因素。因此嵌入式Linux图形系统将担任着更加重要的角色。

未来几年,嵌入式Linux GUI将朝以下方向发展:,轻型、占用资源少,不希望建立在庞大累赘的、非常消耗系统资源的操作系统和GUI之上。第二,高性能、高可靠性,特别是工业实时控制系统,对实时性的要求非常高,并且比起嵌入式系统来说,对GUI的要求也更高。第三,可配置,我们必须清楚的意识到,嵌入式系统是一种定制设备,它们对GUI的需求各不相同,有的系统只要求一些图形功能,而有些系统要求完备的GUI支持,因此,GUI也必须是可定制的。