处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

MATHWORKS加速MATLAB和SIMULINK进行无线通信和雷达设计

MATHWORKS加速MATLAB和SIMULINK进行无线通信和雷达设计
来源:中国电子网 时间:2013-04-23

MathWorks宣布,显著加强了通过 MATLAB 和 Simulink 进行的无线通讯和雷达设计的支持。Release 2013a (R2013a) Phased Array System Toolbox 和 SimRF两个产品的新功能将使无线通讯和雷达设计人员能够更快地在 MATLAB 和 Simulink 类似环境中的建模和仿真。

Phased Array System Toolbox 的极化、阵列扰动和宽带阵列等新功能可帮助用户对端到端相控阵列系统进行建模或处理采集到的雷达数据。SimRF 推出一个新型电路包络分析解算器,可加速系统仿真和缩短模型加载时间;SimRF还扩展了用于系统级 RF 前端仿真的组件库。这些增强功能可帮助雷达和通信系统设计人员以更好的精度和性能对日益复杂的场景进行建模。

Cobham Defense Electronics 业务发展经理 Robert Liechty 说:“在设计和模拟雷达与通信市场中的相控阵列性能方面,我们在很大程度上依赖 MATLAB。Phased Array System Toolbox 帮助我们快速地测量和分析在波束控制下的天线波束方向图,以评估我们的设计性能。我们高兴地看到在 Release 2013a 中进行了重大改进,如 Sensor Array Analyzer 应用程序和新的统计建模功能,它们可使我们更多的工程师能够通过使用Phased Array System Toolbox 而进一步提高工作效率。”

MathWorks 的信号处理高级策略师 Ken Karnofsky 说:“随着无线和雷达通讯变得日益复杂,设计人员需要了解 RF 设备和信号处理算法之间的交互以及它们对整体系统行为的影响。通过 MATLAB 和 Simulink 中的这些这些新增功能,系统设计师们可以避免去使用和维护很多不同的工具和旧的代码库。”

Phased Array System Toolbox 的重要更新包括:

单基地和多基地雷达系统建模(包括点目标、自由空间传播、表面杂波和阻塞干扰机),用于预估雷达系统的的作用距离、峰值功率和信噪比 (SNR);

支持任意几何形状的传感器阵列和子阵列的建模,以对线性、平面和共形传感器阵列进行波束方向图分析;

阵列和目标的极化与平台运动规格;

用于加速杂波建模的 GPU 支持。

对 SimRF 的主要增强包括:

加快了多个任意架构载波频率模型的电路包络仿真。与用于单载波串级系统离散时间仿真的同等基带技术结合,可在系统级实现快速 RF 建模与仿真;

减少了仿真启动时间;

通过增强的配置模块(包括不限数量的仿真频率和基音自动选择),方便设置电路包络仿真;

提供了新的有源和无源组件模型(放大器、混合器、LC 梯形、变压器、噪音),同时还提供了通过 Simscape 语言创建的自定义 SimRF 模型。

上市时间

R2013a(包括 SimRF 和 Phased Array System Toolbox 的更新版本)已经上市。