处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

全景摄像机应用拓展 技术融合成新方向

全景摄像机应用拓展 技术融合成新方向
来源:安防知识网 时间:2013-04-23
    全景摄像机发展至今已有十年有余,而真正的推广却是从近两年才开始的。因其高昂的价格、复杂的图像处理技术以及图像校正后的低分辨率等因素的限制,全景摄像机并没能像其他普通摄像机那样进入大众的生活,而是主要定位在专业应用市场,比如大场景环境或易于垂直安装的场合。本文重点分析摄像机发展现状以及未来发展方向。

    全景摄像机发展现状

    目前业内对全景摄像机还没有一个很明确的定义,对于能看得更广、角度更大的摄像机,大家都称之为全景摄像机。比如一个安装在广场或大门口的、短焦距的500万像素摄像机,它基本上能将大门口或广场上的事物看清楚,于是很多人称这种摄像机为全景摄像机。也有一些厂家把360度摄像机结合特定安装方式的解决方案称为全景摄像机,比如在会议室的天花板上装一台垂直向下的鱼眼摄像机,几乎能看到会议室的全景,这种方案也称之为全景摄像机。

    目前鱼眼式全景摄像机的产品形态包括多镜头式、单鱼眼镜头式、混合式三种。

    单鱼眼镜头式:采用枪型摄像机或半球型摄像机加鱼眼镜头的形式,这也是实现全景监控的一种简单且经济的方式,此种方式的关键点在于摄像机本身具有对鱼眼“畸变”的矫正能力,或者可以结合特殊的处理软件校正经过鱼眼镜头变形后的图像,并且不留痕迹的处理成一幅正常图像,使得人眼能够接受,此类全景摄像机的代表厂家有Mobotix、奇偶、腾龙、海康威视和殷浩等,本文主要讨论单鱼眼镜头式的全景摄像机的应用。

    多镜头式:采用多镜头多角度监控后拼接图像实现360度的监控,这种方式实现技术十分复杂,成本比较高,但却少了鱼眼全景摄像机带来的鱼眼畸变的困扰,此类全景摄像机的代表厂家有ArecontVision和AVIGILON。

    混合式:采用PTZ球机加鱼眼镜头的形式,这种方式较为少见,摄像机在转动时可当作球机使用,当球机镜头和鱼眼镜头重合时,可当作全景摄像机使用,此类全景摄像机的代表厂家有Axis。

    全景摄像机应用范围拓展

    全景摄像机的应用范围,一般包括公共场所、工业监控、交通管理、医疗设施、楼宇监控、校园、商场与娱乐休闲场所等。但由于全景摄像机的推出时日尚短,技术上有其局限性,如上文所述的图像失真等问题,以及鱼眼全景摄像机的超广角效果,虽然能监控大范围面积,但相对来说,它的焦距很短,使得侦测范围大受限制,大约在半径5米内可以看清人脸,更远的话就会显得模糊。

    因此,在实际运用上,全景摄像机比较适用在空间小、监视环境简单的场所,例如零售店、小型商场、电梯、停车场与会议室等等。只需要一台全景摄像机,就能实现无死角、看清细节的监控。至于环境简单而空旷的场景,例如大型会场等,由于架设多台监控摄像机有其不便性,使用全景摄相机也是个不错的选择。但若是要应用在相对复杂的环境里,例如人流量大的商场、步行街、十字路口等,全景摄像机则仍然无法完全替代枪机、半球等常规型传统摄像机,所以一般还是建议搭配常规型摄像机使用,彼此互补不足。

    全景摄像机发展趋势

    目前,市场对于全景摄像机的认知度还不是很高,更多的是厂家的宣广和引导工作。其实业界对于全景摄像机的技术并没有太多的争议或质疑,并且个人认为,对于全景摄像机的定义也没有必要进行过多的辩论,关键是要看产品能否满足客户的需要,是否解决使用者的具体问题。越来越多的客户会要求“看得更多、看得更清”,所以全景摄像机必然有着很大的市场。多技术融合是未来全景摄像机发展的主要方向:VMS支持,高分辨率,低照度,宽动态以及智能化。

    如何解放安防的人力一致是智能分析的发展方向,特别是在全景摄像机的无死角监控的条件下实现智能分析一定能够带来更好的安防应用。

    展望未来

    全景摄像机的优点在于能以少的装机量,达到有效率的监控效果,即能减少护罩、布线与人员的施工费用等,能降低监控工程成本。但其毕竟发展时间短(五年),有不可忽视的劣势,如摄像机的单价偏高、监控距离尚未突破,以及图像存储、还原等问题,都急需调整和改进。

    因此,不能盲目追崇全景摄像机,其目前也不可能取代传统摄像机的作用与功能。所以如何搭配全景摄像机与常规型摄像机共同使用,使二者取长补短,以求监控效果化,才是现阶段除技术突破之外应该考量的问题。