处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED背光源厂商纷纷转战LED照明市场

LED背光源厂商纷纷转战LED照明市场
来源: 时间:2013-04-22

  2014年底则几乎为100%。主要原因除了品牌商采用LED背光以提高附加价值以外,由于CCFL需求减少,CCFL所需的相关原物料逐渐停产,使得背光应用主流不得不往LED背光源靠拢。如此看来LED应用在背光源市场已经趋近饱和,厂商们纷纷将战场转向LED照明。

  NPD DisplaySearch发行的LED照明市场专题报告研究指出,经过多年的技术累积和设计改良,LED已经开始逐步取代传统的灯泡。

  LED灯源于显示器背光源和照明的2012年市场规模,以及2013-2016年预测 (单位: 百万个LED芯片, 按芯片尺寸500umx500um估计)

  Source

  商办照明和政府补贴路灯是主战场

  2013年照明市场快速成长,主要分为商办照明和政府补贴路灯相关市场。商办照明主要的成长动力来自于球泡灯以及灯管类,由于部分商办照明应用24小时开启,例如:地下室与车道灯,所以省电仍然是替换LED灯源的主要动力。另一方面由于全球各国对于核能发电的发展仍有争议,电费上涨是一个无法回头的趋势,我们预测在2013年LED替换性灯源整体需求为15亿支,其中聚光灯的渗透率为17.8%,球泡灯的渗透率居次为10.1%,灯管的渗透率为5.8%,路灯的渗透率为10.5%。

  以地区别来看,更换LED路灯主要的需求来自于大陆及新兴市场如巴西、俄罗斯及墨西哥等地。至于消费性市场,接受度的仍然是日本地区,主要的原因是日本地区的省电灯管或是长型灯管本身的价格就高,而这几年日本各大消费品牌如Panasonic、Toshiba、 Mitsubishi、NEC、Sharp等都竞相推出各式的LED 灯具以及替换性的LED 灯泡。

  LED照明按不同应用市场渗透率2012估计及2013-2016预测

  Source