处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Fraunhofer+IIS于2012+CES展示音频技术

Fraunhofer+IIS于2012+CES展示音频技术
来源:电子工程专辑 时间:2012-01-11

 

在2012年国际消费电子展(CES)上,世界知名的音频和多媒体研究机构Fraunhofer集成电路研究所(IIS)展示了其的用于广播和音乐流媒体服务的音频技术。它将帮助企业提供更优质的音频和多媒体系统,使终用户享受到更优质的体验,进而实现企业服务质量的提升。

 

Fraunhofer IIS多媒体实时系统部门负责人Harald Popp表示,“Fraunhofer IIS专注于感知音频编码技术领域达25年的时间。我们将继续为客户和市场带来创新的多媒体系统,从而牢牢确立行业创新的地位。今年在CES上展出的多项技术,包括HE-AAC和MPEG Surround音频编码技术,将使广播公司、流服务供应商或者设备供应商能为其客户带来一个全新的音频和声音世界。”

 

开放的符合ISO-MPEG标准的HE-AAC技术有机地结合了高品质音频和极低比特率的特性,是用于多媒体系统和电视传播的效的音频编解码技术。绝大部分的在线流媒体服务以及很多的电视和广播播音系统都在仰仗HE-AAC技术,这也使得HE-AAC成为当今多媒体世界中重要的技术之一。此外,它还能支持几乎所有的主流操作系统、智能手机、高清电视接收器、数字广播和专业的播音设备。

 

开放的符合ISO标准的MPEG Surround技术不仅可以让消费者轻松地享受到高品质的环绕声,而且对于广播公司和移动运营商来说,也是一项性价比高的技术,因为它只需要立体声比特率。此外,环绕声节目还可以通过立体声接收器获得高品质立体声效果,从而避免了立体声和多频道节目的同时播放。由于虚拟环绕声模式可以支持在传统的立体声耳机中实现5.1声道,因此,MPEG Surround也适用于移动终端。

 

Harald Popp表示,“我们看到,用户对于音频和多媒体系统有着更高的要求,即期待更高品质的体验。而且随着这种需求的增加,包括中国市场在内的全球市场正在迅猛发展。Fraunhofer IIS正是这样一家致力于为全球市场,尤其是中国市场做出自己贡献的研究机构。因此,Fraunhofer IIS特别任命Toni Fiedler先生为亚太区音频和多媒体技术代表。Toni Fiedler将常驻北京,为中国的客户、市场带来有关开放的MPEG音频标准和Fraunhofer IIS相关技术的各种资讯。”