处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

国产监控镜头走高端路线 小型化趋势明显

国产监控镜头走高端路线 小型化趋势明显
来源:中国安防展览网 时间:2013-04-22
    近年来,随着视频监控的快速发展,国产镜头凭借着高品质和良好的应用效果已广受用户青睐和国外同行关注。规模小、生产能力弱、创新能力差、竞争力度不够等等这些问题都普遍困扰着国内镜头厂商。经过几年的迅速成长,在国内主流镜头制造商的勇于创新和积极带动下,国内镜头瞬间扭转了局面,中国镜头已成为世界镜头产业里一支不可忽视的生力军。本文重点分析国内镜头市场的发展状况以及发展趋势。 

    镜头技术类型 

    因镜头的重要性,在进行监控工程设计规划前,只有先摸清镜头的类型及其应用方式,并了解其搭配应用的特性,才能发挥镜头成像。以目前国内分类方式来说,镜头大致可以分为如下十种类型。 

    固定光圈镜头:定焦且固定光圈,主要用于环境光线固定的场所;手动光圈镜头:定焦但光圈可调,主要用于环境光线固定但明暗不定的场所;自动光圈镜头(DC-drive):固定焦距,使用DC电压驱动用于环境光线变化性的固定范围场所; 

    自动光圈镜头(Video-drive):固定焦距,使用视频信号驱动用于环境光线变化性的固定范围场所;手动光圈变焦镜头:主要用于室内环境光线程度不定且范围大小不一的场所;自动光圈变焦镜头:主要用于室外环境光线程度不定且范围大小不一的场所; 

    板机镜头(on-Board):以搭配红外线摄像机为主,室内外均适用;鱼眼全景镜头:主要用于室内环境光线程度不定且范围大小特定的场所;电动变焦镜头:可遥控焦距景深及光圈,主要用于室内外环境光线程度不定而且景深范围大小可依要求调整的场所;针孔镜头(Pin-Hole):主要用于隐匿监控及环境光线不定且范围特定的场所。 

    由以上镜头分类可看出,各类镜头的区别主要在其用途及应用环境需求上。因此在安防监控实际应用上,如何完美地搭配镜头,对工程商来说也是一大考验。 

    国内镜头市场状况 

    纵观全球监控镜头市场,日本目前占有全球60%以上的市场份额,居市场排名之首。而在这之前,德国监控镜头制造技术要优于日本。之后,日本经过“偷师学艺”和不断的摸索,在光学镜头的技术与创新,以及市场占有率上,逐渐开始,尤其在监控镜头领域,逐渐成为世界的。另外,韩国镜头产业近年发展的速度也不可小觑。韩国镜头的产品质量和价格都介于日本和中国镜头之间,他们的生产成本比日本低,比中国高,而质量却接近日本。这一点是中国镜头厂商需要努力超越的。虽然韩国镜头在国际方面拥有自己的优势,但是在中国市场竞争优势表现不明显,这可能是韩国厂商在对待中国市场没有大力度去开拓和推广的原因所致。而德国作为老牌镜头制造大国,面对着发展前景大好的监控镜头市场也为之心动,部分德国厂商逐渐开始争相挺进监控行业,欲分一杯羹。主要是面向中国、韩国和美国等地,试图通过与当地企业合作,共同开发、研制、生产高端光学镜头。 

    说起国内镜头产业的发展,生产厂家主要集中在深圳、福州、厦门、泉州、长春、兰州、河南等地,其中以福州为集中。目前,福建的镜头产量约占国产镜头市场的70%,成为中国监控摄像机镜头的重要生产基地。经过几年的迅速成长,中国镜头的出口比例已占到产能的45%以上。 

    另外,以市场层次来分析,日本镜头主要以高端市场为主,占据了高端市场的大部分份额。而中国国产镜头主要以中低端市场为主,中国镜头由于生产成本低(主要是原材料和劳动力),因而具有价格低廉、产品适用的特点,已受到许多国内外摄像机生产厂商的欢迎和青睐。许多中国镜头制造商近年也开始意识到,要想获得更大的利润和企业长期的发展,必须向高端市场开拓,要着力改变中国镜头即等于低端镜头的形象。而深圳作为安防之都,近几年在镜头产业方面也有发展迅速,已有众多有实力、有创新能力的厂商在镜头制造技术方面表现卓越。 

    论何种监控工程的应用中,视频画质效果皆是考核镜头优劣的核心因素。好的摄像机如果配上不好的镜头,就不能得到高质量的监控画面。同理,如果好的镜头却配上不好的摄像机,那也不会有好的视频画面呈现。 

    镜头技术未来展望 

    1、噪声光消除 

    噪声光主要包括杂散光和鬼像。杂散光是指机械部件的反光造成的彩虹状杂光等,杂散光可以通过镜头内壁和隔圈的消光处理完美消除。鬼像是指光线在镜头内部镜片之间多次反射在画面的二次成像,鬼像与强光物体轮廓类似,无法完全消除,只能通过镀多层增透膜来尽量减轻。一款综合表现优越的高清百万监控镜头,其在杂光的消除上应该要有优良的表现才能在强光环境下表现优质,匹配其百万高清监控镜头的美称。 

    2、高清晰度 

    清晰度的两大重要指标包括分辨率和反差。分辨率是指镜头再现被摄景物细节的能力,分辨率越高,画面越清晰细腻;反差是指再现被摄景物低反差细节,明暗层次的能力,反差越高,画面景物轮廓鲜明,边缘锐利,层次丰富,质感强烈,影调明朗。 

    3、小型化 

    为了提高镜头的通光量就要加大镜头的口径是,主要表现在画面的亮度上,在环境昏暗和夜间模式下相比小口径镜头有更优质的表现。小型化是指镜头结构紧凑,可以适用不同产品安装和减小产品的体积。 

    4、红外、日夜性能好 

    目前高清摄像机都具有日夜转换功能,因此用户对夜间像质的要求也越来越高,在保证日间像质的前提下,可以利用红外滤片功能,ED(低折射率高色散系数)玻璃较好的校正色差,提高日夜成像的共焦能力和像质。 

    结语 

    如今,监控行业的不断发展,对镜头也将提出更高的要求。随着技术和市场的要求,可能会越来越高。市场竞争逼使企业创新意识增强。国内镜头制造商也要十分重视技术革新和产品创新,才能使产品的品质和稳定性有突破性的提高。