处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED灯具舞台照明市场前景广阔

LED灯具舞台照明市场前景广阔
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-22
  • “节能高效、色光亮艳、寿命超长、使用方便”等优势,为新一代光源 LED 日后程度取代传统照明应用于 舞台照明 创造了可能。历经北京奥运、广州亚运、深圳大运等国际级盛事的开幕式上,淋漓尽致的舞台灯光效果的一次次集中演练,足以惊为天人。2012年的春晚借助LED完成的一场大型的演艺灯光秀,又将LED灯光独特的舞台魅力推到普罗大众的面前,发挥到了极致。

    据相关从业人士介绍,LED灯具在色彩方面的性能要优于传统光源。目前, LED照明 应用在舞台照明时,多会采用将分别发红、绿、蓝光的三基色LED管组合使用,混合形成白光的照明模式。拿LED灯具与白炽灯灯具相较,LED管的发光效率比白炽灯高出两倍以上,发光二极管利用它体积小和温度低的特点,采用了更为高效的光路设计,对光源光通量的利用率比白炽灯舞台灯具要高好几倍。以至同样的光通量,白炽灯灯具要比LED灯具的功率大好几倍。所以,较小功率的LED灯具就可以达到舞台所需要的光线强度的要求。

    “LED内部的光学设计称为一次设计,聚光杯设计为二次设计,聚光杯模组的组合为第三次设计”——曾经有人如此作出评价。目前比较常见的LED光束灯都使用专用的聚光杯,LED发光二极管安装于全透明的聚光杯中。但是LED管与聚光杯组合成一个模组,其光通量还不足够,在这样的情况下,解决方法是可以将一个个相同的模组再一次组合,让其成为一个平面的LED阵列。一个一百多瓦的LED灯具发出的光,相当于几百瓦的钨丝白炽灯灯具的亮度。如此通过大量的LED发光,所产生符合舞台需要的强光,已能满足舞台应用的需要及符合节能效果。

    回顾以前舞台照明所用的色光,都是采用在发白光的灯具前加上彩色的滤色纸或其他滤色片的方法。这样的缺点是,大量不需要的色光被阻挡,射出的色光就相当弱化,又由于人眼的特点,对可见光谱两端的红色和蓝紫色特别不敏感,大量人眼敏感的光线被挡掉,灯具的发光效率就更低。例如为防止滤色片高温褪色,滤色片要透过光谱中大量的红外成分,在蓝色滤色片透过短波长的蓝光的同时,也有些长波段的红光透过。因此,通过白炽灯前加蓝色滤色片的方法得到的蓝光不但亮度减弱,颜色也不纯,出来的实际效果也不如人意。

    跟白炽灯通过在灯的前面加装蓝色滤色片得到蓝色光的方法不一样,当LED需要某一色光时,只减少不需要的光谱发出,并发出所需光谱的色光即可。因为LED灯的蓝光亮度相当于功率大于其十倍的白炽灯灯具加蓝色色纸的亮度。因此,LED灯具的色光在实际使用中显得太过纯亮鲜艳,为了降低色光的饱和度,甚至有的还加上发白光的LED灯珠,以产生淡雅的色光。

    LED的发光效率比白炽灯高,灯具的光效也比普通白炽灯灯具高,色光的效率更是高得多,正因此,灯光设计师们发现,LED灯具用于舞台演出产生所需的彩色光,更能充分发挥出LED的长处。

    自上世纪蓝光、白光及高亮度LED陆续出现以来,其发光效率不断提高,几万小时的寿命、开关快速、调光方便、色光鲜艳、节能环保等优点就开始为业内人士所瞩目。然而LED舞台灯具虽然在实践当中,表现出明显的优势,但至今未能在舞台演出中得到普及,因素来自多方面,包括:高价格、品种单一、质量参差等等。

    即便如此,随着行业的继续发展,技术的飞跃突破,应用的大力推广,LED的光效也在不断提高,价格不断走低。新的组合式管芯的出现,也让单个LED管(模块)的功率不断提高。通过同业的不断努力研发,新型光学设计的突破,新灯种的开发,产品单一的局面也有望在进一步扭转。控制软件的改进,也使得LED舞台灯具使用更加便利。这些逐步的改变,都体现出了LED灯具在舞台应用的前景广阔。