处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电子引信检测设备实现通用化应用

电子引信检测设备实现通用化应用
来源:21ic 时间:2013-04-18

21ic讯 随着引信技术的不断发展,引信种类渐增,单一的测试设备已不能满足需求。为适应多种引信产品的测试要求,北京领邦仪器技术有限公司研发了“电子部件(导弹引信)通用检测设备”,采用虚拟仪器技术提高检测设备的通用性,适用于各种引信产品的电性能测试。

传统方案对引信的性能测试都是“一对一”的模式,即一台测试设备只能适应一种产品的需求。领邦设备实现了“一对多”的检测模式,只需一台测试设备就能实现对多种引信产品的检测需求,为用户节约了硬件资源和检测成本。

该设备可检测引信的电性能参数包括,电阻、电压、电流、电容量、延时时间等,并具有串口通讯、模拟输入、模拟输出、数字I/O等功能。其测试精度值大小,因测试项目的不同和测试量程的范围而异。设备采用虚拟仪器技术路线,通过机柜内部的ESC机箱将引信的测试信号接入系统;PXI设备与ESC机箱连接并交换数据,通过PXI总线的模块化仪器对各种电信号进行测量,自动判定是否合格。

传统测试方案由于可测试的产品固定,不能实现新产品的扩展而惨遭淘汰,领邦仪器研发的新设备不再步这一后尘。新设备采用虚拟仪器技术,扩展性很强,可轻松实现对软件的扩展,适用各种引信的电性能测试。此外,设备还采用模块化的设计方式,方便故障诊断和排故。

有人担心,能测试多种引信电性能的设备会不会是一个“庞然大物”?针对这个问题,新设备为便于移动,将所有硬件(笔记本电脑除外)集成到一体,结构紧凑,布局合理,便于使用、维护和保管。为了方便计量,工程师还设计了专用的计量校准软件,无需离线校准,操作更方便。