处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Altera与台积宣布在55纳米嵌入式闪存工艺技术领域合作

Altera与台积宣布在55纳米嵌入式闪存工艺技术领域合作
来源:中国电子网 时间:2013-04-18

Altera公司与台积公司(TSMC)今日共同宣布在55纳米嵌入式闪存 (EmbFlash) 工艺技术上展开合作,Altera公司将采用台积公司的55纳米前沿嵌入式闪存工艺技术生产可程序器件,广泛支持汽车及工业等各类市场的多种低功耗、大批量应用。

相较于前一代的嵌入式闪存工艺,台积公司55纳米嵌入式闪存工艺提供更快速的计算能力,逻辑门密度提高十倍,而且闪存及SRAM单位元尺寸减小幅度分别达到70%及80%,Altera公司采用台积公司55纳米嵌入式闪存工艺生产的可程序器件能支持大批量应用开发人员构建功能丰富的非易失系统。

Altera公司工艺技术开发副总裁Reda Razouk表示:“我们与台积公司的关系构建在共同承诺的基础之上,致力于提供客户的工艺技术,在我们的系列产品中增加新的55纳米嵌入式闪存产品将延续Altera公司所秉承的订制策略,在工艺技术、架构、体系结构和专用IP基础上进行产品优化以满足系统性能的需求。”