处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔携“软件定义网络”技术亮相“开放网络峰会”

飞思卡尔携“软件定义网络”技术亮相“开放网络峰会”
来源:21ic 时间:2013-04-18

21ic讯 飞思卡尔半导体计划在业界隆重的会议上展出备受欢迎的、融合了先进的软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)技术的 OpenStack® Cloud OS平台。开放网络峰会关注开放网络标准,将于本周在美国加州圣克拉克举行。在本次峰会的308号展位,观展者将有机会见证通过使用QorIQ™通信处理器上的优化VortiQa软件,极具创新性地应用各种虚拟化开放网络技术。

飞思卡尔数字网络部产品管理副总裁Tareq Bustami表示:“目前,世界计算机资源越来越虚拟化,高科技公司必须依托创新性的解决方案解决网络流量的大幅增长问题。而SDN和NFV等技术则为飞思卡尔提供了绝佳的机会,充分展示了其能够提供市场的、基于先进QorIQ多核片上系统的高效计算网络解决方案。”

OpenFlow™协议以SDN模式为中心,为动态化管理全网络控制节点产生的网络流量提供标准、可编程的界面,为网络运营商提供更高的灵活性和互操作性。NFV寻求实施包括负载均衡、防火墙和以及虚拟化计算硬件平台上的深度包检测(DPI)在内的一些功能,这些功能可进一步利用SDN标准化成果,提供更高的网络灵活性。

飞思卡尔积极参与开放网络基金会以及致力于推动NFV举措的ETSI-ISG工作组。通过献身此类事业,保持软件支持处理器路线图解决方案,充分领会这些新一代技术,飞思卡尔在推动SDN和NFV快速演进中扮演重要角色。

开放网络基金会执行董事Dan Pitt表示:“强化在软件中定义网络是日益增长的趋势,开放界面也会带来更快的创新速度。能与的企业合作,帮助当今的运营商和企业开发并实施先进的网络功能,我们倍感兴奋。”

在开放网络峰会上,飞思卡尔将首次公开展示使用VortiQa网络软件,在QorIQ 处理器上实施SDN和NFV。SDN实施全面支持OpenFlow™ v1.3交换机协议,重点处理L4-L7的网络服务,而NFV实施则重点关注OpenStack网络即服务(NaaS)平台中的网络服务链。SDN和NFV实施都能为广泛的QorIQ 多核处理器系列产品提供可扩展性。

SDN演示亮点:

l SDN交换机和控制器支持OpenFlow 1.3版本

l 防火墙和运营商级NAT在OpenFlow 交换机数据通路中运行

l IP转发和防火墙/NAT应用在与OpenFlow 兼容的控制器上运行

NVF演示亮点:

l 多租户OpenStack Cloud OS数据中心平台有由Open vSwitch支持的虚拟交换架构

l IPTables/EBTables 防火墙是隔离租户的一项NFV服务

l HAProxy服务器负载均衡(SLB)也是一项NFV服务

飞思卡尔一直是市场的,致力于为网络和通信业提供综合解决方案。飞思卡尔QorIQ片上系统和VortiQa应用级软件能为运营商、云计算/数据中心和企业等细分市场客户提供各种先进的解决方案。多核QorIQ处理器完美结合了集成网络、DPI、压缩、安全硬件加速模块和高性能内核。构建顶尖网络和通信设备时,飞思卡尔高度优化的商用VortiQa软件可帮助降低开发成本,并缩短产品面市时间。