处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2012年OLED技术迈入成熟+AMOLED进入大尺寸应用

2012年OLED技术迈入成熟+AMOLED进入大尺寸应用
来源:电子工程专辑 时间:2012-01-10

NPD DisplaySearch近期发布的OLED技术与市场趋势报告(OLEDTechnology Report)。报告指出2011年OLED(有机发光二极管显示器)技术进展快速,而2012年将是许多主动式有机发光二极管(AMOLED)量产技术达到成熟并应用到大型化面板量产的开始。NPDDisplaySearch预计未来十年OLED技术将持续蓬勃发展,尤其在有机发光材料、有机材料镀膜(colorpatterning)、电路驱动方式与封装(Encapsulation)等技术上都有很好进展。虽然目前OLED量产玻璃基板为5.5代,而5.5代以上的量产成本结构尚不明确,但随着AMOLED的技术逐渐成熟稳定,AMOLED面板厂将开始导入量产于大尺寸应用上。预计2012年将有1千万片以上的AMOLED平板电脑面板出货且AMOLED TV出货将达10万台以上。

OLED技术发展于1980年代,商业化应用则始于1990年代后期,近年来有不少厂商热衷于发展主动式有机发光二极管(AMOLED)显示技术,其中以三星移动显示(SMD)5.5代生产线为代表,同时SMD与LG Display也已经分别公布其8代线AMOLED投资计划,其他面板厂商则不论是新进入或曾经退出并重新进入者,如友达光电(AUO)、新奇美(CMI)、彩虹(IRICO)、天马(Tianma)与京东方(BOE)等等均在AMOLED的技术上逐步开发并逐渐取得一定的进展。

NPD DisplaySearch OLED技术与市场趋势报告(OLED Technology Report)详细说明OLED应用于显示器与照明优势与解决方案。而OLED显示屏具有高对比度、响应速度快、较宽色域、广视角、应用温度范围宽及低能耗等特性,除此之外,OLED显示屏还能应用于更薄背板以做成可挠式或透明显示器。

据NPD DisplaySearch分析,2011年OLED面板产值预计达40亿美金,约为所有平板显示器产值的4%;2018年则将创造超过200亿美金产值,达到了所有平板显示器产值的16%。此外, OLED应用在照明上也自2011年开始起飞,OLED照明预计到2018年将达到60亿美金产值。NPD DisplaySearch预测 AMOLED TV将于2017年达到1千万台以上的规模。虽然在AMOLEDTV面板量产初期会有规模经济不够、量产稳定性不够以及成本过高等问题,但在电视品牌厂商追求产品差异化的动机之下,预计将会有策略性的AMOLED TV订价方式,以刺激终端市场消费者的购买动机。

NPD DisplaySearch新型显示技术研究副总Jennifer Colegrove博士表示:“OLED显示技术已取得很好进展,不过对于大尺寸面板制造成本仍较高,这将是一大挑战。目前OLED已在中小尺寸领域实现量产并应用于智能手机,一旦OLED 8代线在2年内开始量产,也就代表AMOLED即将在大尺寸应用如平板电视、笔记本电脑等平板领域与TFT LCD竞争。去年12月三星推出7.7” AMOLED平板电脑,我们预计2012年将有更多平板电脑采用AMOLED面板。同时今年也将由SMD与LG Display分别实现将AMOLED应用于55”等大尺寸平板电视的量产。”

AMOLED的一大关键技术为背板(Back Plane),NPD DisplaySearch OLED技术与市场趋势报告(OLED Technology Report)也特别针对背板技术进行全方位分析。目前来说,几乎所有AMOLED应用都是基于LTPS(低温多晶硅)背板技术,但越来越多的厂商正在发展金属氧化物(oxide)或非晶硅TFT(a-Si TFT)背板,并计划于2012开始投入生产。

以下摘要说明报告部分重点:

各种有机发光材料(Organic materials)均有不同的发光效率,其范围从10 cd/A到100 cd/A不等。而经过许多材料厂商的努力,目前已经可以通过采用更好的红色与绿色磷光材料(phosphorescent materials)来提升发光效率。

目前几乎所有AMOLED显示屏的有机材料镀膜(Color Patterning)技术都是采用精细金属掩膜(FMM, Fine Metal Mask)的蒸镀方法(Thermal Evaporation),不过这个方法材料损耗较大且受限于基板尺寸。目前许多新的技术逐渐被开发,并用以提高材料使用率及蒸镀均匀性,如将蒸镀时有机材料源从点状改成线状发散(linear、area sources)等等。

其他有机材料镀膜方式如采用彩色滤光膜加白光AMOLED或者采用喷墨涂层(Solution-Processed )的有机发光材料等等也有面板厂商开始开发,而且已被验证可使用于大尺寸生产线。这些也将是AMOLED量产的一大突破。