处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Marvell携手OLPC揭开100美元XO3.0平板面纱

Marvell携手OLPC揭开100美元XO3.0平板面纱
来源:电子工程专辑 时间:2012-01-10

Marvell半导体公司和非盈利组织OLPC(OneLaptop per Child)终于在今年CES国际消费电子展(2012 CES)上揭开XO3.0平板电脑的神秘面纱,结束了业界多年以来的猜测。

这款低成本、低功耗、坚固耐用的平板电脑,由Yves Behar结合OLPC之前的原型设计,而此前的产品已经分发给超过42个国家240万儿童。该组织首席技术官Edward McNierney大力称赞XO 3.0平板电脑的设计、耐用性和性能,称其为OLPCXO阵容的“理所当然的继承者”。这款产品将在Marvell的展台展出。

该8英寸的XO 3.0平板电脑采用Marvell Armada PXA618 SOC处理器、Avastar Wi-Fi SOC、512MB RAM内存,据说非常薄,且被誉为是一款可由太阳能电池板、手摇曲柄和其他替代能源直接充电的平板电脑。OLPC表示该平板功耗仅为2W,只需用手摇1分钟即可运行使用十分钟。

这款平板电脑可配置标准的LCD显示屏,或Pixel Qi的1024x768分辨率、可在阳光下阅读的显示屏以便户外使用,同时可以运行Android或者OLPC专为儿童设置的Sugar Linux操作系统。

根据所选的配置,预计这款平板电脑的平均价格在100美元左右,这个价格意味着希望对教育系统进行投资的发展中国家也负担得起。

McNierney表示这款平板电脑延续了OLPCXO 1.75笔记本电脑的“技术突破”。OLPC XO 1.75也采用的是Armada PXA618处理器,同样采用了可在阳光下阅读的显示屏,乌拉圭和尼加拉瓜的OLPC项目预订超过75,000台,今年3月将交付客户使用。不过该组织只将其平板电脑批量销售给政府,不单独对消费者开放。

该组织只销售批量各国政府及其片剂,其设备不单独出售给消费者。

Marvell公司企业营销副总裁Tom Hayes表示,与OLPC的合作使Marvell得以“将变革输送到需要它的地方,使地球上一些落后地区的儿童受益。”

事实上,Marvell从一开始已就经参与OLPC项目,并表示将继续“不惜一切代价”来帮助该组织实现其向世界各地的5亿适龄儿童提供有意义的教育机会的使命。