处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

诺基亚一季度亏损或将缩小 前景仍然难预测

诺基亚一季度亏损或将缩小 前景仍然难预测
来源:搜狐IT 时间:2013-04-17
本周四, 诺基亚 将公布2013财年季度财报,市场分析人士指出,该公司在中国等新兴市场发力促销Lumia智能手机,再加上诺基亚西门子网络(NSN,简称“诺西网络”)扭亏为盈,将有利于诺基亚在季度缩小营收下滑幅度并降低亏损。

分析人士指出,在三星、苹果占据智能手机市场统治地位的时代,诺基亚并没有证明其拥有在这种局势下幸存的能力,不过该公司与西门子合资的通信设 备公司——诺西网络业绩逐步好转,将有利于诺基亚减少季度的亏损额度,并给该公司CEO史蒂芬•埃洛普(Stephen Elop)实施其复苏计划赢得更多时间。

诺基亚目前正集中精力发展Lumia智能手机,自去年底在中国市场推出Luima手机后,该公司又面向全球市场推出了低价版Luima手机,并在近推出了一款售价仅为15欧元的低端手机。

芬兰投资集团(FIM)分析师马克尔•施罗德(Michael Schroder)表示:“如果诺基亚期望重振辉煌,终仍需依赖智能手机业务,毕竟智能手机的利润率更高,用户群也更庞大。即使是新兴市场的用户,他们 也需要在手机上访问Twitter、Facebook等应用。现在很难对诺基亚的 前景 做预测,因为其坚持发展Windows Phone的战略也有可能失败,不过我们现在的假设是,随着Windows Phone覆盖的地理范围扩大,产品组合偏向更低的价格,销量将逐步上升。”

尽管这并不能说明分析师非常看好诺基亚的前景,但至少是一种好的趋势。在几个季度之前,如果诺基亚无法扭转下滑的颓势,该公司甚至有可能被迫放弃Windows Phone战略并解雇CEO。

据路透社调查的分析师平均预期,诺基亚今年季度净销售额将下滑至64.8亿欧元(约84.9亿美元),比上年同期减少11.8%,比上一季 度19.6%的降幅有所缩窄。此外,预计诺基亚今年季度Lumia手机的出货量将达到560万部,高于去年第四季度的440万部。

市场分析师指出,推动诺基亚走向复苏的另一大关键因素是诺西网络扭亏为盈。尽管面临着华为、爱立信的激烈竞争,但诺西网络通过大规模的重组,其专注于4G LTE网络的战略已经取得初步成果,销售额也稳步上升。

此外,随着业绩逐步好转,诺西网络还迎来了出售或上市的机会。本月初,诺基亚与西门子达成协议,新协议规定双方无需获得对方的同意就可以自由抛售手中的股份。

由于诺西网络已经实现盈利,因此诺基亚并不急于抛售其所持的股份。截至2012年底,诺基亚持有的现金净额为44亿欧元,预计到一季度末,其现金净额将下降至37亿欧元。

诺基亚周一的股价约为2.63欧元,距FIM分析师施罗德给出的4欧元目标价仍有一定的差距。施罗德说:“如果只计算诺基亚单项业务的总价值,该公司股价应该高很多。当然,诺基亚面临着各种不确定的因素,因此其股价也需要打一定的折扣。”