北京 – 2013 年 4 月 10 日 – (美国商业资讯)-- 在今天的英特尔开发者论坛 (Intel Developers Forum) 上,
USB
实施者论坛 (USB-IF) 宣布的 USB 规范和
SuperSpeed
USB 认证产品,能够提升跨多个计算平台的 USB 应用性能,并展示了业界对 SuperSpeed USB 产品的持续支持以及不断增加的消费者使用率。
SuperSpeed USB 的动态包括正在进行中的一项新规范制定工作,旨在使现有 SuperSpeed USB 的数据传输性能提高一倍,增加到 10 Gbps,以及目前公开可用的 USB 功率传输规范。SuperSpeed USB 的速度提升将采用的新线缆可完全向后兼容现有 USB 连接器和线缆。制造商也采用了 USB 功率传输规范,目前正在研发通过单线缆实现数据传输和高达 100 瓦功率传输的产品,以便为消费者的生活提供便利。 新产品将内置 USB 功率传输硬件,并使用具备功率传输功能的线缆。USB-IF 和 USB 3.0 Promoter Group 不断推动此类创新,以改善用户体验和互联性能。
“USB-IF 意识到消费者对于简单的单线缆解决方案的需求,以实现笔记本电脑、平板电脑和智能手机的供电和同步数据传输,”USB-IF 主席兼首席运营官 Jeff Ravencraft 说道。“随着新的 SuperSpeed USB 的性能提升到高达 10 Gbps 的数据传输速率,加上 USB 功率传输规范可向具备 USB 功能设备提供高达 100 瓦的功率输出,消费者很快就能通过一条 USB 线缆满足他们的所有需求。”
此外,SuperSpeed USB 认证的产品数量也急剧上涨,已经有超过 850 种产品通过认证,包括首批 USB 3.0 集线器硅胶产品在内。来自成员公司的持续投资使 USB-IF 赢得了全球消费者对 USB 产品的关注。这些进展和创纪录的认证产品数量,继续肯定了 SuperSpeed USB 行业的输入/输出 (I/O) 标准地位。
“USB 进一步促进了消费者对相关性能和速率提升的需求,包括具有 10 Gbps 传输速率和功率传输规范的 SuperSpeed USB 产品,”多媒体研究集团 (Multimedia Research Group) 分析师 Greg Potter 说道。“USB 3.0 认证产品正在继续呈现指数级增长,到 2013 年底将会有超过 10 亿台 USB 3.0 产品面市。这一巨额增长足以体现出 USB 技术的优势、易用性和持续的适用性。只有在 USB 继续成为所有其他输入/输出 (I/O) 连接对比的标准时,才能实现其在行业的广泛应用。”
USB-IF 和成员公司将在 2013 年 4 月 10 日至 11 日举办的 IDF 大会期间,展示他们的 USB 研发成果。如需了解更多关于 SuperSpeed USB 的信息,请访问 IDF 北京大会的 USB 社区或访问 www.usb.org。
关于 SuperSpeed USB
SuperSpeed USB 不仅显著提升了普遍的 USB 标准性能,同时仍然与市场上目前正在使用的数十亿台具备 USB 功能的设备相兼容。SuperSpeed USB 的数据传输速率可高达 Hi-Speed USB 的 10 倍,而且功率效率也更为出色。SuperSpeed USB 可让您在家里、办公室、车内和任何地点轻松实现视频、音乐和照片的传输。USB 3.0 规范由 USB 3.0 Promoter Group 开发,该社团包括惠普公司 (Hewlett-Packard Company)、英特尔公司 (Intel Corporation)、微软公司 (Microsoft)、瑞萨电子 (Renesas Electronics)、意法爱立信 (ST-Ericsson) 和德州仪器 (Texas Instruments) 等公司。
关于 USB-IF
USB Implementers Forum, Inc.是一家非盈利的组织,旨在为推动和普及 USB 技术提供一个支持性组织与论坛。USB-IF 通过其徽标和合规计划促进高品质的兼容性 USB 设备的开发,并宣传 USB 的优势和已通过合规测试的优质产品。如需了解产品及技术发布的更多信息,可访问 USB-IF 网站 www.usb.org。