处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔中止25款CPU,为Ivy+Bridge让道

英特尔中止25款CPU,为Ivy+Bridge让道
来源:电子工程专辑 时间:2012-01-06

 

英特尔近通知硬件合作伙伴称公司将逐步停止25款桌面CPU的生产,为将于今年4月上市的22纳米Ivy Bridge处理器让道。

 

据该公司的台湾硬件合作伙伴表示。英特尔在第二季度彻底停产前,将减速生产酷睿i5-661/660、酷睿i3-530、奔腾E5700和赛扬E3500处理器。

 

 

此外英特尔应该也会在2012年第二季度停止生产酷睿i7-960/950/930/870/880S/870S、酷睿Core i5-2300/680/670、酷睿E7500/E7600、奔腾G960、E6600/E550以及赛扬E3300处理器。而酷睿i7-875K/860S、酷睿i5-760/750S/655K和赛扬450/430处理器在季度就会停产。

 

 

英特尔的新CPU平台名为Maho Bay,包括Ivy Bridge CPU和Panther Point芯片组。尽管正式上市要等到4月初,但台湾技嘉等主板厂商已经宣布将在年初的CES和CeBit上展示早期主板样板。

 

 

一位技嘉的发言人表示,Maho Bay将完全兼容目前针对Sandy Bridge CPU的LGA 1155接口主板。这意味着Sandy Bridge CPU也能用于新主板。资金有限的用户可以在4月升级主板,晚些时候再升级CPU。

 

 

技嘉的Tim Handley补充道:“新CPU将兼容老的LGA 1155主板,老CPU也会兼容新的LGA 1155主板。当然,LGA 1366和LGA 2011 CPU不会和两代LGA 1155主板兼容”。

 

 

新主板和CPU均能兼容上一代产品使得英特尔可以放心地销售旧LGA 1155 CPU库存,同时引入新一代LGA 1155 CPU。

 

 

对于那些犹豫是否等Ivy Bridge上市再升级电脑的人来说,两代处理器的主要差别是Ivy Bridge集成了更好的图形处理器,此外22纳米制程也带来了更低的功耗。Ivy Bridge芯片将支持DX11图形效果,整体性能也会有很大提升。

 

 

用Handley的话说:“对于那些考虑购买新PC的人来说,它值得等待。”