处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

音频集成电路在手机领域的应用将剧增

音频集成电路在手机领域的应用将剧增
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-15
  • 据IHS公司旗下IMS Research发表的音频IC报告,由于能够改善音质和增强苹果Siri等语言识别用户界面, 音频集成电路 在手机领域的应用将急剧增长,预计未来五年用于降噪和自然语音的芯片的使用量将。

    手机是音频IC的单一应用领域,以 智能手机 为主。在智能手机的两大音频IC应用领域中——音频信号处理IC和硅麦克风音频输入与输出IC,至少在2011-2016年会连续以两位数的速度增长。

    例如,智能手机硅麦克风音频输入与输出IC今年营业收入将从2011年的1.939亿美元增长到3.228亿美元,2016年有望达到5.405亿美元。今年增长率为24%。

    音频信号处理IC的营业收入呈现同样强劲的增长势头。在非基于内核的IC领域,包括专用集成电路以及专用标准产品在内,今年营业收入预计从2011年的4.698亿美元增长到7.796亿美元,到2016年增长到13亿美元。今年预计增长24%,增长率与音频输入与输出IC领域一样。

    下图所示为上述两类音频IC在2011至2016年的增长预测,二者的五年复合年度增长率均远高于18%。

    音频IC市场的增长受媒体消费设备需求的影响很大。媒体内容目前普遍存储于互联网云等系统之中,然后以数字方式传输,音频内容消费的生态系统也在不断发展,专注于用户体验,以便于其立即获得新内容。

    这类轻松访问,进而推动音频回放系统在移动PC、平板电脑和手机等 便携设备 市场的增长。2011年手机一项就占有24%的音频半导体营业收入,接近10亿美元,有望成为音频IC的单一应用。