处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

上网本将在2015年彻底退出PC市场

上网本将在2015年彻底退出PC市场
来源:电子工程网 时间:2013-04-11
继初期取得惊人销量之后,这种价格实惠的小型 笔记本 接近终点

作者:Craig Stice

据IHS iSuppli公司的计算电子市场追踪报告, 上网本 是一度非常红火的PC产品,年度销量曾高达数千万台,但平板电脑的出现导致其出货量每况愈下,明年以后基本上接近于零,其所剩时日无多。

今年上网本出货量预计只有397万台,比2012年的1413万台锐减72%。自从上网本2007年推出以来,其出货量连续三年稳步增长,到2010年达到3214万台的顶点。但自那以后,上网本的空间就日益缩小,出货量快速下滑。

明年将是上网本在市场中存在的后一年,届时出货量下降到只有26.4万台。到2015年,上网本出货量将降至零,如图4所示。


图4:全球上网本PC出货量预测 (以百万计)

上网本成本低,而且性能对于许多消费者来说够用,因此在推出之后立即走红。初这种产品打算用于浏览网页和电子邮件等轻松的生产性任务,但终却凭借成熟的PC技术而变得功能更加强大,能够执行多种功能。尽管从未达到可以匹敌真正笔记本的程度而且缺乏光驱等正宗笔记本的功能,但上网本曾经一度抢夺笔记本的份额。

上网本开始走下坡路的时候,也正是苹果2010年推出iPad之际。次年,上网本出货量大减34%,从此开始无可阻止的下滑趋势。iPad和其它平板电脑具有新颖的外观,同时计算能力有所改善,因此消费者对其深感兴趣,而对上网本的兴趣则因此大降。

另一方面,高端笔记本也在不断上市,尽管价格比上网本高得多,但性能超群。在平板电脑与高端笔记本的挤压之下,上网本只能勉强把价格当作自己的优势,而在消费者认为比较重要的指标方面则缺乏竞争力,这些指标包括功耗、触摸屏等易用性以及整体吸引力。

从生产供应方面来看,主要的笔记本OEM厂商目前本来应该已经结束生产上网本。不论还剩下多少产量,预计都很有限,或者厂商只是完成后的出货,以满足对客户的合同义务。

PC市场中的其它领域:继去年表现令人失望之后,预计反弹

继2012年出现11年来的首次下降之后,今年总体PC出货量有望温和回升。

2013年PC出货量预计达到3.53亿台,比去年的3.413亿台增长3%。稍早的数据显示,2012年PC总体出货量为3.487亿台,但下跌幅度似乎应该大得多。

移动PC去年第四季度在总体PC市场中仍占有份额,超过台式PC和入门级服务器。移动PC约占63%的份额,台式机与入门级服务器分别占34%和3%。

然而,移动PC继续受到平板电脑和新型超级本等超薄PC的冲击。超级本等超薄PC出货量尚未达到厂商所期望的水平。

在各电脑品牌中,惠普去年第四季度排名,占总体PC出货量的份额将近18%。中国联想排名第二,戴尔位居第三,宏基排名第四,华硕排名第五。华硕于2007年率先推出上网本。

东芝排名第六,比第三季度上升一个位置,把苹果挤到第七名。由于新款iMac台式机的面板供应不足,压制了苹果PC出货量,苹果在2012年第四季度表现不佳。

三星排名第八,与苹果份额只相差0.1个百分点。索尼与富士通排在其后,在10大厂商中垫底。

Craig Stice是IHS公司计算平台资深首席分析师。进一步了解该主题,请参阅IHS iSuppli公司的报告:“PC Market Looks to Rebound from a Disap¬pointing 2012.” 更多信息,请访问: //goo.gl/qBmDI