处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

音频半导体市场在手机领域强劲增长

音频半导体市场在手机领域强劲增长
来源:电子工程网 时间:2013-04-11
目标是追求更好的音质,尤其是 智能手机 用户

作者:Tom Hackenberg

据IHS公司旗下IMS Research发表的音频IC报告,由于能够改善音质和增强苹果Siri等语言识别用户界面,音频集成电路(IC)在手机领域的应用将急剧增长,预计未来五年用于降噪和自然语音的芯片的使用量将。

手机是音频IC的单一应用领域,以智能手机为主。在智能手机的两大音频IC应用领域中——音频信号处理IC和硅麦克风音频输入与输出IC,至少在2011-2016年会连续以两位数的速度增长。

例如,智能手机硅麦克风音频输入与输出IC今年营业收入将从2011年的1.939亿美元增长到3.228亿美元,2016年有望达到5.405亿美元。今年增长率为24%。

音频信号处理IC的营业收入呈现同样强劲的增长势头。在非基于内核的IC领域,包括专用集成电路以及专用标准产品在内,今年营业收入预计从2011年的4.698亿美元增长到7.796亿美元,到2016年增长到13亿美元。今年预计增长24%,增长率与音频输入与输出IC领域一样。

图3所示为上述两类音频IC在2011至2016年的增长预测,二者的五年复合年度增长率均远高于18%。


图3:智能手机 音频半导体 IC全球营业收入预测 (以百万美元计)

音频IC市场的增长受媒体消费设备需求的影响很大。媒体内容目前普遍存储于互联网云等系统之中,然后以数字方式传输,音频内容消费的生态系统也在不断发展,专注于用户体验,以便于其立即获得新内容。

这类轻松访问,进而推动音频回放系统在移动PC、平板电脑和手机等便携设备市场的增长。2011年手机一项就占有24%的音频半导体营业收入,接近10亿美元,有望成为音频IC的单一应用。

两个增长趋势:噪声抑制与自然语言


由于通过便携设备消费个人娱乐内容成为常态,音频半导体厂商一直在努力向用户提供更好的音频体验。尤其是,主动噪声抑制与语言识别等应用正在进入新型产品之中,成功的应用已被集成到硅片之中,用于解放处理器。使之可以处理额外功能,或者通过提高处理器效率来降低整体功耗与成本。

在噪声抑制方面,厂商正在采用MEMS麦克风来分辨使用者发出的声音和背景声音。例如,在非常高端的智能手机中,有时在接收器件中使用一个复杂的基于处理器的多维算法来消除环境噪声。甚至可以在接收器件中使用这个方法来消除围绕发射器件的环境噪声。

至于自然语言,自从有限的语音控制得到使用以来,该技术取得了飞跃式的发展。从采用Siri的苹果iPhone等智能手机以及三星Galaxy S开始,智能手机语音识别现在可以识别自然提问与命令并可以作出响应,不再只能对预先编程的短语做出反应。

IHS公司认为,预计自然语言功能未来五年将在其它智能手机中得到大量使用。此外,近期内该技术肯定会增强可佩戴电子产品、汽车驾驶辅助与语音敏感型安防等新应用。

考虑到这类应用的创新性发展,也许像《星际迷航》中的徽章通讯器、《至尊神探》中的手表和《钢铁侠》Jarvis界面等未来派语音控制情景已并不遥远。

Tom Hackenberg是IHS公司嵌入处理器首席分析师。进一步了解该主题,请参阅报告: “The World Market for Audio ICs – 2012.” 更多信息,请访问: //goo.gl/8w0F4