处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED电视在美国市场的价格竞争力增强

LED电视在美国市场的价格竞争力增强
来源:eefocus 时间:2013-04-11

LED背光 液晶电视过去三年价格下降了将近40%,成本竞争力变得比采用较旧背光技术的电视更强,而且明显比 等离子电视 便宜。

据IHS iSuppli 公司的电视价格与规格追踪报告,2012年第四季度在美国市场,LED电视平均零售价格降至1251美元,比2010年季度的2031美元下跌了38%。

到2012年第四季度,LED电视平均价格只比 CCFL背光 液晶电视高出620美元,而2010年季度的溢价是1127美元。同时,2012年第四季度LED电视平均价格比等离子电视便宜364美元,而在2010年季度则比等离子贵289美元。

图所示为LED液晶电视、CCFL液晶电视和等离子电视过去三年美国市场的季度平均价格。

LED电视更薄而且功耗较低,近几年与老式显示器和背光技术相比,价格变得更易被消费者承受。随着更多的型号进入市场,价格不断下降。二线与三线电视品牌推出更多的LED电视,导致竞争更加激烈和价格下降。电视厂商还推出了尺寸较小的LED电视,助长了价格的整体下滑趋势。

等离子价格保持稳定

同时,等离子价格保持稳定,过去三年仅下跌7.3%。

等离子电视被厂商定位成比较独特的高端产品。现在市场上的几乎所有等离子电视都具备3D与互联网连接特点。

美国市场上小尺寸电视的供应萎缩

品牌厂商在美国市场正在减少销售多种32英寸型号,而致力于提供更多的40-55英寸液晶电视型号。32英寸的型号数量仍然多,其它常见的尺寸依次是55英寸、46英寸、40英寸和42英寸。

大尺寸电视扩大存在

超大尺寸电视过去一年也大幅提高了在电视品牌厂商产品线中的存在。尤其是2012年第四季度,55英寸电视占所有品牌产品线的型号数量的19%,高于2010年季度时的8%。60英寸电视在型号数量中所占比例同期亦从只有1%大增至8%。

55英寸和60英寸的出货量均急剧增长,厂商计划在这两个尺寸上推出更多的型号。