据国外媒体报道,智能手机操作系统市场近涌现出一大波新晋竞争者,但是都将无法撼动苹果iOS和谷歌(微博)Android的“双寡头垄断”地位,除非获得手机制造商和电信运营商的强强支持。无论如何,任何一款新操作系统都无法在今年实现1%的市场占有率。
你很少有机会见证一个不断颠覆自己的行业,除了智能手机行业。自2007年以来,智能手机行业的自我重塑一直没有停止过。在此过程中,诺基亚和微软这些曾经的行业老大已经被远远地甩在了后面。
苹果和三星统治了全球的智能手机市场,然而霸主的宝座还没有坐热,中国制造商已经迎头赶上,时刻挑战它们的统治地位。
在苹果和谷歌的夹击下,其它移动操作系统是否也能够挑战iOS和Android的地位?如果可以,其它移动操作系统会以什么样的方式崛起?
关于移动操作系统市场的发展前景以及可能发生的变化,移动行业专家托米•阿霍宁(Tomi Ahonen)发表以下看法:
在操作系统层面上,我们看到显著的变化,许多新的竞争者蠢蠢欲动——Tizen(三星和英特尔共同开发的OS)、LG收购的WebOS、谷歌的WebKit、Mozilla的火狐OS,以及三星和Mozilla共同开发的一个浏览器引擎……这些新兴的移动系统会对iOS和 Android的双寡头垄断(duopoly)产生什么样的影响?
“双寡头垄断”这个概念的形成是合理的,因为Android的市场占有率高达三分之二。加上iOS,这两个移动操作系统控制了十分之九的市场。虽然iOS的市场占有率不到Android的三分之一,但它比排名第三的黑莓OS的市场占有率多出四倍以上。
Android已经取得了一定程度的市场领导地位,这个优势可以保证它继续统治市场好几年,而且这个期间将不会有真正的对手或挑战者出现,哪怕手机制造商拒绝与Android合作。
市场占有率排名的Android是免费的,而排名第二的iOS甚至没有向第三方开放使用授权,任何Android手机制造商要发布其它操作系统的手机都只能争夺很小一部分的市场份额。
今年,我们的确看到许多公司发布了一系列令人眼花缭乱的操作系统,但是这些操作系统更可能会走向互相残杀,而不是挑战现有的市场统治者。
请记住这样的一个事实,黑莓和微软于去年底刚刚发布了BB10和Windows Phone 8。即使它们都在系统上做了很大的更新,但的季度报告显示,它们的销售量仅占总销售量的3%。别忘了,在过去的五年中,这两个系统都曾经一度是第二畅销的移动操作系统。
从两个角度来展望操作系统的未来。
首先,该操作系统是否得到主要手机制造商的支持,尤其是10大手机制造商的鼎力支持。
三星的Tizen系统有两位支持者来自10大手机制造商,一是三星(第1)和华为(第3)。所以Tizen的起点很高。
Mozilla的Firefox OS有三个主要的支持者:华为(第3)、中兴(第4)和LG(第7)。
其他新的操作系统没有如此强大的支持者。值得注意的是, Windows Phone系统的供应商基础已经慢慢弱化。今年二月,来自LG和三星的消息称,他们发现Windows Phone没有市场需求,也得不到电信运营商的支持。
早些时候,Windows Phone系统过去的几个合作伙伴(索尼、戴尔和HTC)也表达过类似的抱怨。
其次,新操作系统崛起的第二个重要因素是电信运营商的支持。
Tizen异常积极地寻求电信运营商的支持,并已经得到了几个全球性电信运营商的背书。更重要的是,Tizen在几个主要的国家中获得了国内电信运营商的支持,比如日本的NTT DoCoMo、韩国的SK电讯,以及西班牙的Telefonica等。
Firefox也有阵容强大的电信运营商后盾,包括拉丁美洲的运营商美洲电信(America Movil),以及意大利的TIM等。
今年,Firefox和Tizen之间的竞争值得关注。从运营商合作伙伴的积极性来看,Tizen和Firefox在销量上应该可以轻易超过Windows Phone。
相比之下,其它新的操作系统更像是陪衬者,而非竞争者。芬兰Jolla Mobile的Sailfish系统虽然得到了一些中国和印度的生产商和零售商的支持,但是它在本国却仅有一个电信运营商合作伙伴,而且这家名为DNA的公司是芬兰三个电信运营商中小的一个。Jolla Mobile是前诺基亚员工创立的一个小公司,其操作系统前身是诺基亚MeeGo系统。众所周知,MeeGo系统虽然获奖不少,但却是诺基亚的弃子。
至今为止,Jolla Mobile还没有表示出在全球范围内挑战“双寡头垄断”的意图,也没有抢占一个百分位市场份额的计划。相反,它以一个市场细分者的姿态出现在市场上。或许,它可以满足高端需求——现在,智能手机越来越像iPhone的克隆。
收购WebOS后,LG的计划还不是很清楚(WebOS的前身是PalmOS,近被LG从惠普手中买下)。LG或许会花一些时间重新设计手机,以便更好地利用这个曾经被视为能与iOS媲美的操作系统。Ubuntu也是一个潜在的竞争者,但是它缺乏手机制造商和电信运营商的支持。如果Ubuntu的目标是低端市场(相比之下,Jolla Mobile向面高端),那它的市场份额需要达到一定的规模。这意味着,Ubuntu需要十大手机制造商和主要运营商的支持。不过,Ubuntu至今没有公布任何合作计划。
今年的创新和产品推广特别多。但是,在圣诞节之前,我们将不会看到任何可以实现1%或2%市场占有率的新晋竞争者出现。双寡头垄断的地位十分稳固,可能形成威胁的竞争者是黑莓。不过,即使黑莓的市场份额增加一倍,那也仅仅是6%而已——算不是一个真正的挑战者。
我们应该注意到,诺基亚的Symbian系统走到了死胡同,生产已经停止。换言之,诺基亚Symbian系统腾出来的市场份额已经被其它系统瓜分完毕,智能手机操作系统市场的波动性消失,市场已经走向稳定。
2011-2012年,诺基亚并没有为Symbian的市场份额垂死挣扎,而是为命运多舛的Windows手机的上市做准备。
当然,谷歌和苹果不会眼睁睁地看着竞争对手迎头赶上,它们一定会努力保护自己的地位,因此未来几年的创新和进化将比过去的两年更加缓和。