处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

医疗设备整合器EDS-MD让简化管理成为可能

医疗设备整合器EDS-MD让简化管理成为可能
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-05

以虚拟技术令几乎任何电子设备或机器都可以与其他应用程序、商业和技术领域专才沟通和分享数据、全球的智能接达方案供货商美国创力网络科技(香港)有限公司 (Lantronix, Inc., 纳斯达克股票代号: LTRX)宣布,在全球推出其EDS-MD方案的通用版本。EDS-MD为新世代的医疗设备整合器,以Lantronix的获奖方案EDS产品家族的技术为基。

EDS-MD是专为医疗界而开发的技术,让用户可保安地接达和管理医院、实验室和其他健康护理环境中的医疗设备。EDS-MD可为病人监察系统、葡萄糖分析仪、心电图机、呼吸器和输液泵等仪器加上网络功能,有助传达常规统计数据和能救急的关键病人数据,把有关资料传送到几乎任何地点、设备或医疗保健信息系统中。

领导全球的临床信息系统公司iMDsoft的首席执行官Phyllis Gotlib指出:“高质素的病人护理包括变化不定的规管责任,因此医院必须有适当的方法来收集病人数据,并按实际情况和所需在适当的时间和场合中传送。Lantronix实力雄厚,能成为iMDsoft的重要合件伙伴,为我们的专利设备提供连接方案。本公司的产品套装加上Lantronix的技术,对世界各地医院监察和治理病人的流程有着举足轻重的影响。”

EDS-MD其中一个重要功能是在所有端口中设有电化隔离,为连上的仪器提供水平的安全保障,确保任何接地失误或机件失灵都只会隔离于连上失效机器的单一端口,而不会影响其他已接上的设备。

医疗仪器制造及分销商Moelca的质量经理Ivo Milani表示:“作为Lantronix的长期客户,我们认为该公司的产品不但极为可信而且易于使用。为了向病人提供高质素的护理,我们的医疗护理客户需要收集临床数据,并把这些数据按需要传达到身处不同地点、种类各异的设备,为此他们面对着相当压力。EDS-MD能应对这些关键性的挑战,相信是一种令业内雀跃的产品。”

EDS-MD为有线多端口服务器,主要功能包括:

·提供4、8或16个独立端口;

·经IEC及UL-60601认证;

·企业级保安规程– 包括SSH和SSL;

·多重超高速以太网网络连接;

·USB连接包括本机数据储存;

·保安的ComPort Redirector虚拟化软件—让现有应用程序可在不改动程序代码的情况下 与EDS-MD一同操作;

·以领导业内的Linux操作系统开发。

Lantronix的产品管理副总裁Mak Manesh表示:“现时一间医院平均用上数以百计的常见医疗设备,医疗界切实需要迅速连接设备的方案。Lantronix新推出的EDS-MD是公司首个为医疗狭缝市场客户设计的旗舰产品。EDS-MD是一个独一无二的专属设计方案,能应付现今医疗业面对的挑战。采用方案后,院方可实时接达数据,除了可全面改善病人所得到的护理外,也可减省成本、提升效率。”