处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

医疗电子和工业部门疲软导致高价值MEMS市场增长变缓

医疗电子和工业部门疲软导致高价值MEMS市场增长变缓
来源:21ic 时间:2013-04-11

21ic讯 根据信息及分析公司IHS的IHS iSuppli MEMS高价值MEMS市场追踪报告,高价值微电子机械系统(MEMS)市场去年增长疲软,其主要原因是主流医疗电子和工业部门疲软。

高价值MEMS是指平均销售价格明显高于其他MEMS设备的MEMS,该市场在2012年的销售收入达到16.3亿美元,与2011年的15.3亿美元相比增长了6.5%。虽然销售收入增加,但与2011年的12.5%相比,增长速度下降。

随着今年下半年工业开始复苏,今年将实现小幅增长,达到7.4%,即增长到18亿美元。增长速度将在2014年之前获得改善,上升至10.3%,2015年和2016年也预测出现好转,约上升9.0%,如下述图表所示。

IHS MEMS和传感器部门首席分析师Richard Dixon博士谈到:“去年的高价值MEMS市场增长减缓,原因是医疗电子设备销售减缓以及工业部门广泛低迷。在医疗电子设备市场中,在过去18个月中市场表现疲软,反映了全球经济不确定性。宏观经济的不利因素也抑制了终用户对工业电子半导体的需求,进一步加剧了低迷。电信、航空、石油天然气部门的强劲表现稍微挽回了高价值MEMS市场,减缓了疲软部门的负面影响。”