处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器LightCrafter技术实现非接触3D感测

德州仪器LightCrafter技术实现非接触3D感测
来源:电子工程专辑 时间:2012-01-05

名列未来前景技术行列的微机电系统(MEMS)和结构光照明(SLI),正藉由不断的微型化以及增加传统解决方案精确度等过程,在实际应用中消除与MEMS接触的需求,而这些技术进展,将可望彻底改变未来的计量应用。

德州仪器(TI)采用其带有近50万个反射镜的数字光学处理器(DLP)、以及将光线移动条纹投射到物体上的结构光照明(SLI)技术,并使用演算法来测量反射图案的畸变以重建其3D形状。截至目前,TI的客户是制造免触控手指扫描器的OEM制造商,这种扫描器毋须使用传统的油墨吸墨纸等设备,就能完成识别。除了革 命性的生物识别、脸部、牙科和医学扫描等用途,SLI也可望在DLP应用中大展身手──从工业检测到各种科学仪器都包含在内。

TI已开始向OEM提供开发套件,其中包含DLP,以及可识别3D形状、表面、轮廓、粗糙度和不连续性的演算法库,协助制造商开发出快速、准确的非接触式3D扫描暨识别系统,这种系统可使用所有种类的光源,从超紫外光到近场红外线都包含在内。在今年的消费电子展(CES)中,TI将展示其新款的DLP LightCrafter开发平台,该平台使用数量几乎达50万个的微型反射镜,运用结构化的光线,可照亮几乎所有的东西,且几乎能在瞬间完成的3D物件影像的表征和识别,而且完全无须接触。

“TI的DLP技术能让FlashScan3D撷取到比其他SLI方案更详细的指纹,而且精确度更高,这降低了技术人员出错和舞弊的可能性,”TI的客户FlashScan3D公司CEO Mike Troy说。“新的DLP LightCrafter开发模组能更快速地扫描,资料可储存在内部或笔记型电脑和其他独立储存设备中,实现了尺寸更小、更轻便的SLI应用。”

TI的DLP LightCrafter是一款随插即用的模组,由台湾扬明光学(YoungOptics)制造。扬明光学同时为TI制造DLP光学引擎,提供给制造电视内建投影机的OEM厂商。不过,扬明也能为已完成的终端产品提供主要的子系统。

结合了具备41,5872个微型反射镜之DLP芯片的这款解决方案,是第二款客制化的控制器ASIC,它还具有带128MB NAND闪存的DaVinci数字视频处理器(DVP),此处的NAND主要用于储存图案;以及一个可配置I/O触发器,用于整合相机、传感器和其他SLI需要的周边。一个可选的FPGA可将SLI的显示速度加快至超过每秒4,000ps。后,LightCrafter还包含一个整合的红、绿及蓝色发光二极管,可实现高达20流明的输出。OEM业者可以使用嵌入式Linux来开发LightCrafter中的DaVinci DVP软件。