处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

VDSL2助力宽带现网提速 光铜互补长期共存成趋势

VDSL2助力宽带现网提速 光铜互补长期共存成趋势
来源:通信世界网 时间:2013-04-10

宽带提速后一公里进入关键时期,而光进铜退的施工难题正阻碍着宽带提速的步伐,VDSL2技术作为充分利用短距离铜缆高速传输的有效技术再次受到了运营商的高度关注。

光铜互补长期共存

在宽带提速大背景下,电信运营商开始逐步推进光进铜退,转向FTTH的光纤接入方式。但同时,运营商也面临着光纤入户的部署施工的难题和成本的压力。

另外,三大运营商具有大量的铜线资源,如不加以利用将会造成很大的浪费。在全面推进宽带提速的需求下,如何利用现有的资源,避免重复建设是必须考虑的问题。

据了解,相比较于FTTH,VDSL2有不弱于FTTH的速率,理论速率亦可达100Mbps。同时,VDSL2可以充分利用现有的铜缆资源,无须进行线路改造施工,毫不费力地就跨过了后100米接入难的鸿沟,且其建设成本远低于FTTH。

日前,阿尔卡特朗讯中国旗舰企业上海贝尔宣布顺利完成中国电信VDSL2矢量化技术现网测试。据了解,这也是国内首次现网测试VDSL2矢量化技术。

中国电信将通过VDSL2矢量化技术充分利用现有铜线网络设施。VDSL2矢量化技术很好地克服了FTTH入户光缆部署的困难,通过将接入光纤进一步延伸到靠近用户的楼道、弱电井等接入点,利用已有的入户铜线资源快速提供百兆以上的超宽带接入能力。在大幅提升现有铜线设施利用率的基础上,加速部署高速宽带接入网络。

由此看来,铜线提速技术在运营商宽带提速建设中的价值开始凸显出来,光铜互补或将在未来一段时间里长期共存。

铜线价值凸显

从全球来看,铜线资源的闲置在全球也是普遍存在的,而VDSL2技术却能解决资源闲置的问题,在全球宽带提速的大环境下,VDSL2的部署规模也在已经呈上升趋势,

据Infonetics 2011Q4的报告,2011年,VDSL2在北美,欧洲,中东,北非的部署量在连续几个季度,都呈快速上升趋势,2011年比2010年增长了25%,全球VDSL2的部署规模接近2000万线。虽然全球DSL总建设量在逐年下滑,但VDSL2是DSL技术中保持增长并逐步成为DSL建设主流模式。

据预测,VDSL2将从2011年到2016年连续保持增长,运营商和设备商在铜线上将继续挖掘潜力。如德国电信计划投入20亿欧元在全国50多个大城市部署GPON+VDSL2,比利时电信、瑞士电信、荷兰KPN、瑞典电信、土耳其电信和澳大利亚电信都在部署FTTN模式的VDSL2。 在北美,AT&T和Qwest都是VDSL2建设的主要推动者。

在国内,电信和联通拥有丰富的铜线资源,也都在积极进行VDSL2测试和小规模部署,加速VDSL2在中国的规模商用进程。随着VDSL2在全球规模应用,VDSL2终端成本会持续下降, VDSL2再次成为全球主流运营商关注的焦点。

2012年,华为推出了基于铜线的Vectoring技术。Vectoring通过在DSLAM进行下行预编码和上行联合接受的方法来消除串扰。在串扰信号比线路直接信号幅值相对较小的情况下,Vectoring可以获得接近于无串扰的工作状况,实现300米范围内100M的高带宽接入速率。

 

此次,阿尔卡特朗讯中国旗舰企业上海贝尔宣布顺利完成中国电信VDSL2矢量化技术现网测试,VDSL2矢量化技术是一种噪声消除技术,可解决VDSL2线路上的串话干扰问题,可帮助中国电信客户提供100Mbps及以上可控带宽的高品质宽带业务。