处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

大型液晶面板市场LGDisplay再夺佳绩

大型液晶面板市场LGDisplay再夺佳绩
来源:中国网 时间:2013-04-10

日前,液晶面板权威市场调研机构DisplaySearch发布季度报告,报告显示,去年全球9.1英寸以上大型液晶面板出货量为7.5419亿片,与2011年(7.284亿片)相比增长7.3%。其中,LGDisplay(LGD)在出货量、销售额和出货面积3项指标上全面,已经连续3年夺得大型液晶面板市场头名。报告显示,LGD去年大型液晶面板出货量为2.1836亿片,市占率为29%较2011年的27.9%,连续3年排名。Samsung Display以1.6348亿片出货量和21.7%的市占率排在第二位。台湾地区的两大面板厂商群创及友达市占率分别为17%(1.2亿片)和15.9%(1.1991亿片),紧随其后。

据了解,LGD不仅在出货量上稳居首位,在销售额及出货面积上同样位居全球,成为显示市场的三冠王。2012年,LGD大型液晶显示面板销售额为227.7亿美元,出货面积达到3560万平方米。Samsung Display则以199.8亿美元的销售额和3095万平方米的出货面积分别排在第二位。

据悉2012年,大型液晶显示面板全球销售总额为795.4亿美金,同比增长6.8%;整体销售面积为1.2985亿平方米,同比增长15.4%。