处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

鼎立方无线技术使用Agilent PXT无线通信测试仪进行LTE OTA测试

鼎立方无线技术使用Agilent PXT无线通信测试仪进行LTE OTA测试
来源:21ic 时间:2013-04-10

21ic讯 安捷伦科技公司日前宣布,鼎立方无线技术将其 SmarTest 测量软件与 Agilent PXT 无线通信测试仪集成,以进行 LTE 空中测试(OTA)。

安捷伦通信产品中心总经理魏向东表示:“LTE OTA 测试属于强制性认证测试,用以确保无线设备的辐射满足规定标准,并使客户获得满意的体验。我们非常高兴鼎立方无线技术在执行 LTE OTA 测试时选择了 Agilent PXT 无线通信测试仪,并与它的 SmarTest 软件集成。这一集成将会实现有效的天线方向图测量,对于想要优化天线性能的研发人员而言是至关重要的。”

鼎立方无线技术的首席执行官徐阳光表示:“测试暗房和测量仪器的完美性能组合是实现测试结果的关键,它们符合 OTA 测试系统的总体要求。通过与安捷伦紧密合作,我们达成了双赢的解决方案,从而使整个系统的性能实现。我们很荣幸地宣布,鼎立方无线技术将会为我们的客户提供全新的 LTE OTA 测试解决方案,该方案整合了 Agilent PXT 与 OTA 暗房的诸多优势。”

基于消声室的 OTA 测试系统能够精确、快速、经济高效地对无线设备和天线进行空中验证。鼎立方无线技术提供多个不同尺寸规格、不同便携性和不同成本的产品线,足以满足研发、部件评测、验证与制造过程中的各种测试需求。鼎立方无线技术凭借专利技术和 SmarTest 软件,可使客户快速、精确地在消声室中执行 2G/3G TRP/TIS OTA 测试。在集成了 Agilent PXT 之后,鼎立方无线技术的测试解决方案将会覆盖 LTE OTA 测试。

Agilent PXT 无线通信测试仪是 LTE 用户设备测试的一项重大突破。它在一台综合仪器中结合了灵活的基站/网络仿真和射频参数测试两大功能,进一步丰富了安捷伦面向研发和验证用户提供的 LTE 测试解决方案系列。PXT 硬件可通过一系列软件选件进行配置,以进行高级测试和分析。