处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

3G与wifi共存 家庭无线监控报警优势

3G与wifi共存 家庭无线监控报警优势
来源:中关村在线 时间:2013-04-09

     监控视频传输方式分两种,一种是基于同轴线缆或网线的有线传输,另一种是基于3G和wifi的无线传输。不同的传输方式和传输介质,监控效果会产生哪些影响。应用在不同的领域,又会选择什么样的传输模式呢?笔者认为,针对家庭监控,无线传输优势更为明显。

    家庭监控报警布线方式更简单

    考虑到不同的使用环境,室内监控采用无线传输,既减少了了布线带来的资金压力,也避免了室内复杂网线的困扰,不会因监控的出现而影响力家装效果。这只是针对监控系统而言,那么针对报警系统,是否更能够突出无线的优势呢?

    家庭报警配件较多,除报警主机外,基本配备为门、窗磁传感器、红外探测器、烟感探测器、煤气探测器等,若复杂的家庭报警系统还在室外安装了红外对射栅栏或围墙。试想看看,若上述这些报警器采用有线连接主机,是否太过夸张。让小偷望而生畏的不是报警器,而如蜘蛛网般的线。如此高调,又怎能体现出监控报警的隐蔽性呢。

3G与wifi共存家庭无线监控报警优势    

    家庭安防系统如何更省钱

    攒了一个月的工资给家里安装几部监控摄像机,把钱花在刀刃上就是不能因布线浪费太多的钱。一般来说,家里安装模拟监控系统,人工安装费每天300元,这不包括线材、电源等耗材。

    未来节省所谓的人工安装、布线的费用,采用网络监控,通过家里的无线路由器获取IP地址,通过无线网络设置将IP摄像机与wifi设置在同一频段内,或通过网络访问IP摄像机的地址,进行远程监控与操控。

    手机远程操控更方便

    若采用无线网络监控,无论是监控摄像机还是报警器,用户都可以通过手机进行远程访问。采用网络监控报警系统的优势在于可以下载相应的APP软件,通过友好的UI界面进行控制,而不再是通过发送复杂的代码支配系统。

    模拟监控系统为了迎合家庭监控需求,也可以通过注册域名进行访问。但是这需要花费一定的"租借"费用,为何不适用家里的宽带实现一步到位呢?   

智能手机wifi远程监控

    同样,手机远程监控也可以分wifi、3G和GPRS三种。从带宽和费用来看,wifi成了大家的爱,既不会额外支付运营商费用,网络带宽和速度也是快的。考虑到国内3G基站建设,3G远程监控一般选择在相对空旷的地区或信号覆盖较强的地方;其网速虽不及wifi但是减少了局限性,真正做到了实时监控,当然运营商费用自然价格不菲。GPRS是目前手机通用2G网络,笔者负责任地告诉大家,GPRS无法承担远程监控重任。

    关于家庭监控报警系统选择无线传输优势十分明显,简单地说,选择无线安防应用既做到了美观性也省了一笔不小的开支;既结合了当下流行的智能手机,又做到了实时监控。这是网络的魅力,一举多得成了家庭安防特点。