处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

方案尽显:安森美配合LED通用照明、“智能照明”市场

方案尽显:安森美配合LED通用照明、“智能照明”市场
来源:我爱方案网 时间:2013-04-09

【导读】LED照明高速的发展俨然使得LED光源成为一种趋势。在LED照明设计中重要部分是:能为同类灯泡替代应用使用的多种驱动器拓扑结构,安森美提供的LED照明方案会为你的设计添上明亮的一笔。

时至今日,电力需求在不断上升,白炽灯泡被禁止使用迫在眉睫,核电政策却出现了不断变化;虽然荧光灯及紧凑型荧光灯(CFL)可以节约一定能源,但所使用的汞引发了越来越多的顾虑,估计美国的垃圾填埋场每年处理6亿个荧光灯,相当于15,000千克的汞废料;而一茶匙量的汞就可以污染81,000平方米的湖水。因此,业界越来越将目光转向更环保的高能效LED照明

LED照明的进展及中国政策动向
   
目前,LED的特性得到了大幅改善,LED筒灯和改装灯泡已经拥有比现有技术(白炽灯、卤素灯和紧凑型荧光灯)更高的光效;预计未来几年LED成本将持续下降,可降低LED灯泡及灯具的成本;与2010年的研究相比,LED价格已经加速下降(每年下降13%至24%)。
   
在政策方面,世界上多个国家出台政策鼓励LED照明产业发展。例如,中国国家发改委近期发布了《半导体照明节能产业规划》,规划到2015年LED功能性照明产品市场占有率达20%以上,LED照明节能产业产值年增长30%左右,2015年产值达4,500亿人民币(720亿美元);而且,到2015年60 W以上普通照明用白炽灯泡将全部淘汰。

安森美半导体聚焦“通用照明”
   
安森美半导体涉足LED照明的众多细分市场,如汽车、移动设备、LCD背光和标识,为这些细分市场提供多种不同的LED照明方案。
   
例如,在汽车LED应用中,安森美半导体提供汽车级照明方案,用于汽车中的不同照明子系统,包括前照灯、日间行车灯(DRL)及信号灯;反光镜;雾灯;内部照明(车顶灯、地图灯、阅读灯、环境灯);仪表盘背光;尾灯(中央高位停车灯(CMHSL)、尾灯、停车灯、倒车灯、组合尾灯)。
   
除了这些应用,通用照明将是安森美半导体在LED照明市场的发展重点。就LED通用照明而言,预计2014年LED灯泡下降到10美元以下的转折点,到2015年,LED灯泡出货量将达到39亿只。预计中国将成为增长速度快的LED通用照明市场,高能效LED驱动器及智能照明是其中一些重点领域;预计商业/工业细分市场将带引智能照明方案的采用。安森美半导体充分利用宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提供与众不同的方案,其中包括从2012年的独立驱动器到目前的完整LED通用照明方案的转变。

通用照明LED驱动器的挑战
   
通用照明功率范围宽,LED通用照明包括:住宅(3 W – 15 W),如800 lm的60 W A-19灯泡;商业及建筑物装饰照明(15 W – 75 W),如2,800 lm的4英尺长T8灯管;户外及基础设施(75 W – 250 W),如13,000 lm的150 W金卤灯。
   
这些LED驱动器遇到了许多挑战:能效至关重要,因为固定灯泡形状可导致散热受限;灯泡内的空间有限,需要更大散热片面积的较大功率灯泡尤为如此;LED正在迅速变化,有了众多的选择;必须减少驱动器电子电路的构成材料来增加剩余空间;驱动器需要优化,以配合不同照明及功率要求。

图 LED驱动器的挑战

LED驱动器的挑战还有LED配置(LED数量/驱动电流)影响拓扑结构的选择;灯泡类型影响散热片设计,并极大地影响系统选择,如能效目标、可用空间;影响选择隔离或是非隔离拓扑结构的因素包括:LED选择、安规、机械设计专知及技术;LED制造商快速创新,推出新的LED配置及设计(高压LED/多LED封装)。