处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

预计,未来几年NOR闪存会跌宕起伏

预计,未来几年NOR闪存会跌宕起伏
来源:我爱方案网 时间:2013-04-09

【导读】据报告,在智能手机/平板领域,NOR闪存并没有强过NAND闪存。不过虽然从NOR渗透情况来看,多数应用市场领域目前已经饱和,但汽车领域仍可能呈现可观的增长。预计明后年会有略有回升。

据IHS iSuppli公司的移动与嵌入存储市场追踪报告,NOR闪存前景不妙。在智能手机与平板电脑等移动产品领域,NOR已经输给NAND闪存。

今年NOR闪存营业收入预计从2012年的34.8亿美元降到34.1亿美元。与10年前的辉煌时期相比,近几年NOR营业收入水平相形见绌。2004年光景好的时候,NOR营业收入创出了90亿美元的记录。

2013年NOR营业收入将进一步降至34.1亿美元,2014年降到32.5亿美元,2015和2016年略有回升,然后2017年降到32.7亿美元,如图1所示。

图1:全球NOR闪存营业收入预测(以10亿美元计)

移动存储解决方案不断发展,以满足提高产品性能的需求和存储要求,NAND闪存已经成为手机与平板电脑等移动产品所青睐的存储解决方案。NAND采用raw NAND或嵌入式多媒体卡(eMMC)形式,目前实际上已经成为全部智能手机以及部分较低端手机(功能手机)的标准部件。NOR仍在使用,主要用于启动代码执行以及入门级手机的存储介质。但由于NOR的单位比特成本上升,成本效益已经低于NAND,尤其是对于内存需求较多的智能手机。此外,NAND也更适合数据存储与传输。

甚至在NOR市场内部,两种NOR也在自相残杀。由于串行外围接口(SPI) NOR的设计相对简单,而且制造成本较低,所以正在夺取并行NOR的市场份额。

例如在无线领域,SPI NOR营业收入将超过并行NOR已成定论。今年将是并行NOR营业收入高于SPI NOR的后一年:明年格局就会变化,届时并行NOR营业收入将减少近一半,而SPI NOR营业收入将上升将近20%。并行NOR在无线领域的光辉岁月将在2015年结束,届时其营业收入将降到零,届时该产品实际上将在移动产品中绝迹。并行NOR在工业、医疗、网络与军事等高价值应用领域,仍然是影响设备功能与性能的关键器件。

由于SPI NOR在移动领域中的优势地位,至少有三家供应商凭借在其它消费应用领域所取得的成功,提高了在总体NOR市场中的份额。这三家厂商是中国兆易创新、台湾旺宏电子和台湾华邦,去年他们合计占有SPI NOR出货量的80%以上。而且正是凭借在SPI NOR领域的突出表现,这三家厂商去年末合计占有总体NOR营业收入的28.5%,远高于2009年时的大约11%。在2009年的时候,旺宏和华邦根本无法与美国Spansion和美光等巨头相提并论,而兆易创新作为NOR供应商只是刚刚起步。

SPI NOR对于低端手机将尤其具有吸引力。低端手机特别在意成本,总是在设法降低材料成本。SPI NOR近期内也可能渗透二线功能手机,SPI NOR已经面临低端NAND和相变存储器等解决方案的竞争。相变存储器是另一种有可能在NOR应用领域取代NOR的存储器类型。

虽然从NOR渗透情况来看,多数应用市场领域目前已经饱和,但汽车领域仍可能呈现可观的增长。随着汽车越来越多地采用智能系统,比如自我监控以及安全与安防系统,NOR闪存内容将急剧增长。

相关阅读:

1、鉴于芯片需求回升,Q2半导体有望增长
2、【锦集】配合半导体市场,安森美供更广博高能效的市场策略