处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新版CadSoft EAGLE v6.4提升互操作性、强化建模功能

新版CadSoft EAGLE v6.4提升互操作性、强化建模功能
来源:中国电子网 时间:2013-04-09

e络盟(element14)旗下子公司CadSoft Computer GmbH日前宣布针对其屡获殊荣且易于使用的专业板设计工具EAGLE PCB设计软件,推出一系列全新互操作功能,并强化设计仿真与建模功能,进一步拓展诉求。

CadSoft EAGLE v6.4的新特性主要体现在设计仿真与建模功能,以及一系列附加性能,例如:LT-Spice连接,工程师可以将LT-Spice原理图导入EAGLE并进行模拟操作,反之亦可实现。而来源于P-CAD、Altium及Protel的图纸现也可借助中间格式ACCEL ASCII将信息导入,极大提升了软件的互操作性及灵活性。

Adafruit Industries 创始人Limor Fried(昵称Lady Ada)表示:“我的桌面电脑上就安装了CadSoft EAGLE,这是一个理想的设计工具,我非常信赖这款软件。通过这款软件,我为Adafruit Industries设计出了众多电子产品,许多工程师都在运用CadSoft EAGLE进行电子产品电路板设计。”

CadSoft EAGLE 6.4版本还进一步改进了用户界面、控制面板、显示方式及搜索功能,不仅更加易于使用且提升了设计效率。新版本还扩展支持Mac OS X 10.8操作系统。

CadSoft 公司总经理Thomas Liratsch表示:“对于快速原型设计及更广泛的系统开发来说,PCB设计在整个设计流程中至关重要且可能成为瓶颈。而我们此次推出的CadSoft EAGLE新版本,具备一系列增强性能及与其他产品的扩展互操作性,可有效满足设计师对速度、灵活性、易用性及设计质量的高标准要求,是设计师更加明智的选择。”

EAGLE软件刚刚获得了由德国Elektronik杂志颁发的2013年度产品奖,这已经是该软件第八次获此殊荣。用户现可通过以下网址下载EAGLE升级版//cn.element14.com/cadsoft。