处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Aptina展示图像传感技术

Aptina展示图像传感技术
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-12-31

 

日前,Aptina公司(2009年由美光CMOS图像传感部分拆成立)在2011年中国国际公共安全博览会上展示了其的高清监控图像传感器,包括可在60fps帧率下以宽动态范围(WDR)或非宽动态范围(non-WDR)模式提供720P/1080P高清(HD)视频的传感器,以及采用 Aptina独特的A-Pix和DR-Pix技术的500万像素高性能图像传感器。此外,Aptina还展示了高成本效益的全新单芯片CCTV传感器系统级芯片(SoC)产品,可提供NTSC或PAL输出选择。

Aptina监控市场高级产品经理Cliff Cheng表示,该公司图像传感器产品包括入门级、主流和高端监控摄像产品应用的全线产品。“Aptina是首家开发2.2μm、1.75μm、1.4μm和1.2μm像素架构的影像方案公司,也是首家展示实用性(functional)、可过锡炉(reflowable)晶圆级相机模块的影像方案公司,可让客户设计出超纤细拍照手机。”Cliff Cheng说,“全球市场三分之一的拍照手机使用了我们的产品,我们的汽车CMOS影像传感器已经遍布北美、亚洲和欧洲汽车市场,此外还开发了立体视觉影像案,使高性能、深度感测相机系统的开发成为可能。”

据Cliff Cheng介绍,本届展会该公司重点展示的是其监控产品组合MT9M034、AR0331和MT9P006,其中AR0331和MT9P006都是今年推出的新产品。AR0331是采用了新型2.2μm像素设计以及Aptina A-Pix技术,针对主流1/3英寸光学格式监控摄像机市场的310万像素图像传感器。该传感器集全高清视频与宽动态范围(WDR)能力和内置自适应区域色调映射于一身,能以60fps的速度提供高达1080p的高清视频,并运用先进的像素组合技术实现了在低于1勒克斯弱光环境下的优异表现。AR0331具有弱光和动态范围能力,的2.2μm像素性能,可以在极弱光环境下以及具有WDR且高达100dB高对比度照明环境下捕获1080p/60视频。MT9P006是500万像素高清图像传感器。其2.2μm、1/2.5英寸,同样采用了Aptina A-Pix像素技术,具有更强大的低光灵敏度、更小的像素噪声、更高的色彩逼真度和明亮的光性能。尤其是其低光和动态范围功能可以在各种光线条件下实现色彩鲜艳且细节丰富的720p/60fps和1080p/30fps高清视频捕获。

Cliff Cheng表示,Aptina的CMOS制程源自于内存制程,而不是逻辑制程,因此较之大多数竞争产品,具有填充因子(fill factor)更好的图像、更高的灵敏度、更低的噪声和更好的图像质量的特性。

Aptina的A-Pix技术结合光波导、深光电二极管以及65nm像素设计规则,可提高量子效率并程度减少串扰,即便在弱光条件下也能捕捉到色彩鲜明的清晰图像,克服了传统传感器在弱光条件下的不足。Aptina DR-Pix则是具有在所有场景光照和ISO速度条件下能够实现信噪比的技术。