处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

OLED大屏显示技术掀起又一轮革新风暴

OLED大屏显示技术掀起又一轮革新风暴
来源:中国数字视听网 时间:2013-04-08
    现阶段的大屏显示技术主要分为液晶大屏拼接、等离子大屏拼接、LED大屏拼接、OLED拼接和投影融合拼接,这些技术各有各的特点,比如液晶拼接屏相对便宜,但是有着画面清晰度不高的弊端,而投影融合拼接画面完整没有拼接缝隙,但是抗环境光差。设计者们往往根据各自的特性将其应用在不同的场景之中。

    LCD拼接有明显的拼缝

    投影融合抗环境光太弱,并且由于灯泡等原因,稳定性不高,而LED,等离子等拼接大屏则又具有拼接缝隙,严重影响整体的观感,并且在清晰度上也差强人意。而OLED具有的特性,使得它成为下一代户外显示的新希望。

    OLED拼接单元

    OLED是全薄膜结构、不需要光源,其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,操作电压仅有2至10伏特,反应时间小于10ms,更有可弯曲的特性,并且OLED屏幕拥有很强的抗干扰性,在阳光的照耀下仍然可以显示出清晰图像,能耗也小,因此更容易面向拼接墙市场开发高稳定度的窄边或者无边的户外显示器。

    目前直接制造出一张硕大无比的OLED显示屏幕还有技术难度,所以只能采用拼接的方式。比如OLED技术采用了模块化结构,该设计可以无上限的扩展OLED拼接尺寸。每个模块仅有8kg重量,安装便捷,可以实现无缝拼接效果。

    OLED特种显示前景宽广

    由于是模块化结构,以为安装过程更加灵活,所以可以打造球形显示系统等不规则显示平面。除了三菱的方案,如果采用可弯曲的介质来喷涂OLED显示材料,就可以打造可弯曲的屏幕,目前有多家厂商都在试制这种产品,只不过都集中在小尺寸屏幕,等该技术成熟后,必将应用到大屏显示之中。这种可以弯曲的屏幕,在特种显示领域里,肯定也大有所为。

    全文总结:在小尺寸OLED显示屏蓬勃发展的今天,我们不应该忽略OLED技术在大屏显示领域的潜力,只将OLED显示技术限制在手机,平板或者电视领域里。因为无论是大屏幕拼接,头戴式电脑,或者特种显示领域,OLED显示技术都有着不错的前景,其都是对应领域实现大屏效果的优先选择。如果说前几年观察OLED技术,还存在前途不明的情况,如今在各国企业的争相投入下,OLED显示技术必将迎来又一个春天,从而在各个显示领域中掀起革新的风暴。