处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔32nm+Atom处理器出炉+Ivy+Bridge仍未知

英特尔32nm+Atom处理器出炉+Ivy+Bridge仍未知
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-31

 

英特尔已经推出用于笔记本和嵌入式系统的32纳米Atom处理器Cedar Trail,一家台湾报纸宣称自己已经获得英特尔计划发布22纳米Ivy Bridge桌面、笔记本CPU的细节。

根据Digitimes的报道,英特尔计划在明年4月早些时候发布25款采用22纳米技术的Ivy Bridge处理器。该报称17款桌面处理器的价位定在184-332美元之间,8款笔记本处理器定价则为40-1096美元——该定价区间似乎不太准确。

从2008年开始,英特尔就在每年1月的CES消费电子展上推出自己的下一代桌面和笔记本CPU。今年可能会打破这一传统,有位分析师认为Ivy Bridge芯片会延期一个季度,但英特尔发言人已经否认此猜测。

英特尔发言人拒绝对Digitimes的报道作出评论。但英特尔之前确实正式宣布下一代Atom处理器代号Cedar Trail。

Cedar Trail包括两款用于上网本的双核Atom处理器:1.6GHz N2600,内嵌400MHz图形处理器,功耗3.5W;1.86GHz N2800,640MHz图形处理器,功耗6.5W。这些芯片支持更快的图形处理器以及DRAM接口(上至1066MHz DDR3),并且耗电低于上一代的Oak Trail处理器。

英特尔的高管在今年4月的一次讲话中称Cedar Trail是单芯片集成式处理器。但这些芯片的生产与NM10芯片组成套,后者支持PCI Express、USB、以太网、S-ATA和音频。

英特尔表示宏碁、华硕、惠普、联想、三星、东芝等公司采用该处理器的上网本早将于今年1月出货。英特尔还表示这些上网本电力长可致10小时,价格低仅为199美元。

此外英特尔还推出了针对入门级桌面和嵌入式市场的D2500和D2700 Atom处理器。这些处理器频率为2.1GHz、功耗10W。