处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Facebook发布安卓主屏应用及HTC合作手机

Facebook发布安卓主屏应用及HTC合作手机
来源:新浪科技 时间:2013-04-07
   


Facebok CEO扎克伯格发布新安卓主屏应用Home
  新浪科技 郑峻 发自美国硅谷

  新浪科技讯 北京时间4月5日凌晨消息,Facebook周四在加州门罗帕克总部召开发布会,正式发布基于Android操作系统定制的Home社交桌面界面,同时发布的还有与HTC合作的新社交手机HTC First。

  Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)解释Home设计理念时说,"我们所有人都希望分享和连接,这是我们发现新信息以及打造有意义关系的途径。但目前的手机都是围绕着任务与应用打造,我们必须在诸多分散的应用中浏览选择。所以Facebook推出了Home”。

  他进一步阐述说,“Home并不是一款手机,也不是操作系统,而是全新的移动社交体验,让用户可以通过人,而不是应用去看待这个世界”。

  Home主页屏幕将Facebook的信息流照片直接放在手机桌面上,替代了此前的锁屏与主屏界面,这样用户可以随时查看Facebook信息流。这一功能称之为桌面信息流(Cover Feed)。用户用手指左右滑动,就可以查看更多好友分享信息与照片,双击可实现放大缩小。

  在Home界面上,用户自己的Facebook头像将成为一个虚拟按键,点击头像就可以非常便捷地实现赞、评论等诸多分享操作,或是与Facebook好友实现对话;而无需打开Facebok或者Facebook Message的应用。

  由于桌面信息流的出现,搭载Facebook Home的手机将不会再有桌面组件,也不会有应用分组文件夹。扎克伯格肯定地说,桌面信息流会出现广告。财报显示,移动广告目前为Faceboook提供了23%的营收;预计今年Facebook移动广告营收将达到10亿美元。在推出Home之后,Facebook无疑将获得更多移动广告的营收空间。

  目前Facebook已在全球拥有10亿用户,而三分之二的用户会通过手机接入服务。从用户量来看,Facebook Message的潜力会远远超过目前苹果的iMessage或是WhatsApp等第三方即时信息服务。因而Facebook此次也特别改进了即时信息服务,推出聊天头像(Chat Heads)功能。

  当好友来信息时,会在屏幕上显示一个头像,即便用户在使用其他应用,也可以直接点击头像,随时查看短信内容并展开对话,而无需退出当前正在运行的应用。无论用户是在发邮件、上网页或是听音乐,都不会受到干扰。而SMS短信服务已经内嵌到Facebook Message中。

  Home将于4月12日在谷歌官方Play商店中提供下载,目前支持HTC ONE X、HTC ONE X+、三星Galaxy S3以及三星Galaxy Note 2等四款手机,同时支持即将发售的HTC ONE以及三星Galaxy S4智能手机。 扎克伯格表示,未来Home随后会支持更多Android手机,还会与更多OEM厂商进行合作。

  Facebook与HTC合作推出的HTC First也将于4月12日在美国上市,由美国运营商AT&T发售,售价为100美元,4月4日起接受预定。HTC官网显示,这款手机搭载的是高通8930AA双核芯片,主频1.4GHz,4.3英寸720P液晶屏幕;运行Android 4.1果冻豆操作系统以及Facebook Home主屏应用,使用MicroSim卡。内存16GB,RAM 1GB,支持LTE与NFC。500万像素摄像头,28mm焦距,2.0大光圈,前摄像头为160万像素,电池为2000mAh,会有红蓝白黑四种外壳选择。