处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

实用升级 后视镜行车记录仪如何赢得市场

实用升级 后视镜行车记录仪如何赢得市场
来源:天极网 时间:2013-04-07
    随着私家车的普及和新交规的颁布,车主们面对的突发状越来越多,行车记录仪因其卓越功能逐渐成为车主新宠。2012年度总结中,后视镜行车记仪销售数据非常乐观。后视镜行车记录仪,因其优雅纤薄的外形、140度超级广角的视野、500万像素的高清画质、重力感应自动锁定的超强功能,在网友当中引发了抢购热潮。

  国家标准化管理委员会有关《汽车行驶记录仪》国家标准(GB/T19056-2012)于2013年1月初正式实施,该标准规定汽车行驶记录仪必须具有卫星定位功能,将便于管理部门及机动车所在企业对车辆进行集中管理、监控,杜绝事故隐患。对此,公安部、交通部、省公安厅等都有针对相关重点车辆,提出必须安装符合新国标记录仪的相关要求。

  概述

  1. 后视镜行车记录仪必定有他的可取之处,才能在激烈的竞争之中赢得一席地位。我们来详细看看这类记录仪几点值得骄傲的地方。

  睿鹰首创原车原貌R300替换了原有的后视镜,功能增加了很多。安卓版系统,内置凯立德导航,雷达测速功能,行车记录仪,倒车后视。娱乐功能:MP3 MP4 拍照 电子书等一些常规功能!

  人性化的电容屏幕,让世界触手可及!

  140度的超大广角,不留一个死角!

  便捷式的手指指令操作,手指间尽情发挥!

  GPS导航: 内置高性能GPS接收模块和陶瓷天线,卫星信号捕捉能力强,能够快速定位,准确导航,系统可精确自主定位,并显示在导航电子地图上。

  声音控制: 内置高效功放,搭配两只扬声器,直接通过外部按键,可实行全部静音和声音大小连续可调。

  电容显示屏:使用全新5超高清宽屏真彩数字式(800*480),一体化电容屏镜面,直接触摸手写。

  后视功能: 加配倒车摄像头组成自动后视系统,在倒车时自动显示后视画面,并同时静音,在恢复时,声音逐渐回复,人性能突出。

  蓝牙免提: 支持蓝牙免提通讯,您可以直接使用本设备拨接电话。

  FM发射: 独特FM发射功能,将导航仪的声音发射到汽车上的FM接收设备,通过汽车音响进行播放获得更加完美的音效感受。

  多媒体: 可播放MP4、ASF、WMV、AVI、DIVX等视频文件和MP3、WMA、PCM等音频文件格式。

  FLASH播放: 支持 FLASH 4.0动画播放。

  图片欣赏: 支持BMP、JPG、GIF、PNG格式图像浏览。

  升级存储: 可用TF卡来存储数据及导航软件,支持通过TF卡更新OS及所有软件。

  数字电视: 支持CA解密,多个精彩频道任你掌控。(选配)

  多地图: 可支持不同的地图软件。

  安装方式:专用支架和通用支架并用,能适应90%的车型,安装方便。

  按键复位: 直接按键,一键复位,安全方便。

  2. 无论你有着多么方便的安装方式,亦或者有着多么漂亮的外观,行车记录仪重要的功能可是不能马虎。后视镜行车记录仪之所以能够获得消费者的认可,就是因为它在汽车碰到重力撞击的时候(比如车祸、刮擦等)能够自动保存该时段的记录,并且保证该记录不被仪器循环覆盖。有了这个杀手锏,万一发生事故,责任一目了然,避免了不必要的纠纷和损失。

  3.不眩光,安装效果!