处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ASIC/ASSP在网络和数据中心市场难以为继,FPGA兴起

ASIC/ASSP在网络和数据中心市场难以为继,FPGA兴起
来源:我爱方案网 时间:2013-04-07

【导读】在网络基础设施和新兴数据中心市场,ASIC由于以下两大原因衰退趋势已很明显:28nm及以下节点NRE费用太高,多种标准并存、更新升级加快和标准不断演进导致起量困难。ASSP则遇到性能、BOM成本和功耗瓶颈。于是业界眼光只能聚向FPGA解决方案。

为了满足今天消费者千差万别的个性化需求和各国各地区千差万别的市场及技术发展现状,电信系统设备制造商必须帮助客户快速创建智能的、以架构为中心的数据中心和软件定义无线电网络、LTE和LTE Advanced无线HetNets多带自组织网络,以及400G和Nx100G OTN解决方案,以满足客户对高可用性、低时延、低抖动、高服务质量(QoS)的要求,所有这些方案结合使用可帮助客户提供差异化解决方案,并推动其不断发展演进。

ASIC显然已无法满足这一智能化市场需求,而且今天日新月异的市场、技术和标准已经很难再在一段不太长的时间内提供一定的量来支撑28nm及以下节点高昂的NRE成本。ASSP一方面无法满足今天只有9个月的产品开发周期的要求,另一方面在性能、BOM成本、PCB占板面积和功耗领域也已无法满足新一代100G以上网络和数据中心的要求。

“今天前10大OEM制造商采用ASIC的新设计已不到50个,采用28nm ASIC的新设计已不足20个,因为采用28nm ASIC解决方案需要销售收入达到4亿到8亿美元才具有商业合理性。”Xilinx(赛灵思)亚太区销售与市场副总裁杨飞指出,“ASSP供应商则大部分陷入财务困境,前16大ASSP供应商一半以上陷入亏损,主要原因是为了满足市场多样化需求而过度设计,导致成本负担过重;其次是ASSP因不能帮助客户进行产品差异化设计或根据需求定制,而无法获得客户青睐;后是BOM成本和功耗方面也碰到一些难以克服的挑战。”

因此,杨飞接着说道:“今天的新一代网络和数据中心运营商要求我们提供更智能的和完全可编程的FPGA解决方案,来填补日益扩大的传统ASIC和ASSP市场需求空白,因为无论是ASIC还是ASSP方案都已经无法满足他们的应用要求。今天的ASIC和ASSP供应商都面临的三大主要问题是:1)难以满足新一代系统的智能化、灵活性和自适应性等综合要求。2)难以应对高度细分、快速发展变化的网络和数据中心标准以及应用需求。3)不能支持客户通过自己的“秘制配方”有效地添加差异化特性。”

上述挑战加上不断快速攀升的IC设计成本和较长的设计周期导致客户面临巨大的解决方案鸿沟。ASSP和ASIC或者导致产品上市进程太慢,难以满足OEM厂商或运营商的要求;或者严重过度设计,提供了众多不同客户需要的多种不同功能,却无法针对目标应用提供解决方案;亦或无法帮助客户实现终端产品的差异化。客户采用ASIC和ASSP厂商提供的解决方案时往往会遇到上述许多或全部难题。

赛灵思公司通信业务部高级副总裁兼总经理Krishna Rangasayee也指出:“由于设计成本不断攀升,器件要求千差万别,而且需要更高的智能化水平和自适应性,ASIC和ASSP在OTN等应用领域中正以惊人的速度消失。上述这些普遍趋势正在新一代有线和无线网络及数据中心中蔓延和扩展。赛灵思也听到客户的呼声,他们认为‘复制(me too)’设备设计已经过时了。”


Xilinx亚太区销售与市场副总裁杨飞

ASSP力有不逮的网络和数据中心市场

那么,到底在哪些无线网络和数据中心应用市场上,更智能的完全可编程FPGA解决方案正在取代现有的ASSP和ASIC解决方案?

杨飞说:“正在取代ASSP解决方案的应用包括:3x40G到100G以太网、10x10G以太网到Interlaken、10x10G PHY MAC、100G交换机、光学40G MuxSAR+交换机、L1/L2基带-宏蜂窝、数据中心SSD控制器、MIMO微波无线传输、LTE毫微微蜂窝、16端口GPON线路卡、100G映射器/解复用器、CFP-2 100G变速器、基带C-RAN、GPS接收器、80G以太网QoS处理器,正在取代ASIC解决方案的应用包括:网络安全ASIC、回程ASIC、40G-80G NIC、数字前端、企业交换设备、接入设备、服务提供商路由器、微蜂窝/微微蜂窝数字前端、可扩展的共享存储器系统、卫星通信。”