处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Medfield基准测试超ARM+英特尔终有资格跨入平板领域

Medfield基准测试超ARM+英特尔终有资格跨入平板领域
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-30

有关英特尔(Intel)即将推出的32nm Medfield平台规格和基准性能等数据,日前已经在网络上披露,这些数据还包括了该平台能否与平板电脑市场上现有方案供应商竞争的性能细节。

据科技网站及论坛VR-Zone的资料, Medfield平板平台内含1.6GHz的CPU、1GB的DDR2 RAM 、 Wi-Fi 、蓝牙(Bluetooth)、 FM无线电和一颗GPU 。据一位来自该平台内部的消息来源表示,这个规格是正确的,并补充说明GPU是由其合作伙伴Imagination Technologies所提供。

目前Imagination快速的GPU是PowerVR SGX543MP2双核图形处理器,用于苹果近一代的iPhone手机中。分析师同意,Imagination拥有目前市场上复杂的图形内核,甚至超越了高通(Qualcomm)的Adreno和Nvidia的Tegra。

Medfield芯片的初基准评测是使用基于Java的CaffeineMark 3 ,据称英特尔即将推出的平板平台得分是10,500,明显高于Nvidia Tegra 2芯片的7,500分、高通Snapdragon MSM8260的8,000分,或三星Exynos创下的8,500分记录。然而,有一点要注意的是,这些竞争平台在过去一年来都早已进入实际应用,而英特尔则仍处于幻灯片说明阶段。

业界评论家们长期以来都对英特尔能否降低功耗,在移动市场争得一席之地抱持怀疑态度,但VR-Zone的报告显示, Medfield平板平台的闲置功耗(idle TDP)为2.6W ,执行720p视频的峰值TDP为3.6W。一位英特尔的消息来源证实,这些数字听起来还算准确。如果这些数据都是正确的,那么,英特尔的平台将在ARM所擅长的移动领域带来挑战。

此外,随着英特尔与谷歌就Android Ice Cream Sandwich展开优化方面的密切合作,这家芯片公司也许终能在2012年的平板电脑市场找到立足之地。

下一篇:传感器