处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Leap Motion发展迅速 微软Kinect如何输掉体感控制市场

Leap Motion发展迅速 微软Kinect如何输掉体感控制市场
来源:新浪 时间:2013-04-03

美国科技网站Computer World周末刊文称,微软Kinect拥有技术优势,在推出之初曾于时代。然而,针对桌面平台的Kinect for Windows进展不佳,尤其是在消费类市场。在某些方面,与竞争对手Leap Motion相比,Kinect for Windows已经落后。

以下为文章全文:

微软曾是科技行业的。10年前,Windows、Office和IE是仅有的有价值平台。在发展过程中,微软形成了一个光荣传统:首先为大众市场开发终端产品。随后才关注企业市场和其他垂直市场。

然而,苹果作为一家消费电子公司开始兴起,谷歌涉足了科技行业的各个领域,而Web 2.0、云计算和社交网络等新技术快速发展,这使得微软在面向未来的发展中陷入了困境。不过微软仍有一个亮点:整体而言这是Xbox业务,而细化到具体产品则是Xbox 360中的Kinect。

Kinect是一款技术、价格低廉的体感控制设备,用于微软的游戏平台。Kinect于自己所处的时代,并在消费电子产品销售速度方面打破了吉尼斯世界纪录。

因此,当微软随后发布Kinect for Windows时,所有人都认为,这款产品将主导未来的体感控制技术。而凭借Kinect for Windows带来的优势,微软将继续在桌面PC市场保持。

然而目前看来,微软并未实现这一目标。

Kinect for Windows的问题

仅从名称判断,Kinect for Windows是一款可以用在桌面PC上的设备。然而不幸的是,进行操作的距离近为16英寸(约合40.6厘米),这时你仍需要开启“近距离模式”。这一技术限制意味着用户需要远离屏幕,因此Kinect for Windows无法像外界预期中一样以很自然的方式应用在桌面电脑上,替代键盘鼠标。

微软对此似乎并不介意,因为Kinect for Windows并未瞄准终端用户市场。微软在官方网站上展示的照片显示,Kinect for Windows的操作距离与Xbox版Kinect类似,用户与Kinect摄像头的距离至少有5英尺(约合1.5米)。

此外,这些照片主要展示了Kinect for Windows的商业和零售业应用,例如进行商业演示、理疗以及零售眼镜店等。微软在Kinect for Windows博客中也突出了这款产品的零售业应用。

微软终仍有可能面向普通消费者推广Kinect for Windows,但到目前为止,微软似乎并未针对消费类市场培育开发者。目前,Kinect for Windows仍未实现商用,不过微软本月发布了升级版的SDK(软件开发包)。目前微软仅向开发者提供Kinect for Windows,同时也没有提供任何控制界面软件。如果用户希望使用Kinect for Windows来进行控制,那么需要使用SDK去自行开发。

微软的这一做法令人感觉奇怪。首先,微软是一家软件公司。微软为何不自行开发Kinect for Windows的软件,至少提供对Windows 8界面的基本控制功能?其次,Kinect为何忽略了消费类市场,尤其考虑到Surface平板电脑和Windows 8在与苹果和谷歌的竞争中并不占上风?

Kinect背后的技术早在2005年就已被发明出来,但微软花了5年时间才使Kinect从一项发明变成产品。Xbox版Kinect于2010年被推向市场,微软当时支出了5亿美元广告预算。自那时以来,微软售出了超过2400万台Kinect。而围绕Kinect能实现的新奇功能,一个活跃的爱好者和研究者社区已经成型。一个名为Kinect Hacks的博客甚至专门记录了这样的项目。

Leap Motion的发展

就在微软Xbox 360和Kinect大卖的同一年,一家名为Leap Motion的公司创立并获得了投资。当时,Leap Motion从零开始,试图将一个创意转化为实际产品。那么,Kinect和Leap有何不同?

Kinect for Windows是一款塑料产品,大小与大型汽车的后视镜相仿,配备了麦克风和摄像头作为传感器。而Leap的体积较小,类似标准U盘。Leap可以平放在桌面上,捕捉桌面上方的操作者运动状态。

整体而言,Leap针对手指和手掌控制进行了优化,而Kinect for Windows则针对手指、手掌、手臂、头部和语音控制进行了优化。根据两者的演示,尽管Leap无法实现Kinect的许多功能,但在精度和性能方面,Leap探测手指和手掌运动的能力要胜过Kinect。Leap能追踪10根手指的运动,且反应速度很快,手势操作能立即反映至屏幕。

当你抓住某个物体时,Leap能进行识别,从而追踪该物体的运动,而不是手掌运动。这意味着所有物体都将成为Wii手柄。你甚至可以让Leap追踪手中的铅笔,随后凌空书写进行输入。Leap平台上已有约1.2万名开发者,该公司近期还推出了名为Airspace的应用商店。

尽管Leap和Kinect能实现同样的功能,但Leap Motion和微软采取了截然不同的战略:微软忽视消费类市场,而Leap Motion则拥抱消费类市场。Leap的另一个优势在于对跨平台的支持,这款产品目前已支持Windows、Linux和Mac OS X等系统。

Leap计划于5月13日出货,价格为79.99美元。而微软目前以249美元的价格向开发者销售Kinect for Windows,但并未宣布商用产品的价格和开售时间。

尽管微软在体感控制设备市场的起步时间较早,但Leap正以更快的速度吸引开发者。Leap Motion采取了3方面措施,而微软本应采用同样的做法。

1.Leap初的功能很有限,并专注于提高性能、缩小尺寸以及压低价格。Leap Motion并未试图打造一个在任何距离下能实现一切功能的系统。

2.Leap专注于消费类市场,而不是零售业和其他垂直行业应用。

3.Leap专注于在普通桌面上的近距离个人操作,而不是用户站在房间中的任何角落进行操作。

考虑到以上这些优势,Leap在消费类市场和游戏市场吸引了用户更大的兴趣。在使用Leap时,用户可以站在或坐在屏幕前,无论他们使用Windows、Linux,还是Mac OS X。

微软则专注于零售行业、企业,以及工业环境下的应用。在这些场景下,用户站在远离屏幕的地方。而这些用户也愿意为购买设备花更多钱。此外,微软的产品仅适用于Windows系统。

因此,Leap的目标用户至少比微软多一个数量级。如果你是开发者,那么会选择哪一个市场?简而言之,微软拥有有史以来成功的消费电子产品之一。为了将这样的成功转移至桌面平台,微软应当投入大量资源,攀上一个新的高峰。然而微软并未这样做,而是专注于一个很狭窄的市场,推出了相对昂贵而复杂的产品,这样的产品距离普通消费者很远。

在体感控制设备领域,微软比竞争对手5年,但现在已经落后。而到Kinect for Windows进入消费类市场时,Leap Motion很可能已经主导市场。目前,微软应当祈祷苹果不要收购Leap Motion,并使Leap成为Mac OS X独占的技术。