处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LTE芯片市场引多家厂商垂涎 暗战一触即发

LTE芯片市场引多家厂商垂涎 暗战一触即发
来源:IT时代周刊 时间:2013-04-03
2012年LTE网络的迅猛发展态势,吸引着越来越多的入局者。站在新的起跑线上,各大厂商蓄势待发。
移动互联网时代,芯片之战愈演愈烈。
2月19日,芯片制造商英伟达正式为智能手机和平板电脑发布了Tegra 4i系统芯片,成为世界上首个集成LTE(Long Term Evolution,长期演进技术,被称为4G)网络的芯片组。英伟达移动业务副总裁菲尔·卡马克称:“Tegra 4i由英伟达和ARM共同设计,是英伟达款支持所有智能手机主要功能的单一集成处理器。采用Tegra 4i的手机将拥有超强的计算能力,一流的手机性能,而且还能延长手机续航能力。”
与此同时,移动芯片老大高通也公布了手机芯片RF360的相关消息。据报道称,这款手机芯片能支持全球的LTE网络,能接收全球40多种蜂窝网络频段。这是继今年1月发布高端处理器骁龙(Snapdragon)600和800系列,以及面向中低端市场的骁龙200和400系列处理器后,高通方面的动作。
尽管3G手机仍未成为市场主流,也不是芯片市场激烈的竞争地,但已经有一些厂商将目光投向了更先进的通信时代。据市场调研机构Strategy Analytics统计,2012年全球已有超过百家电信运营商提供LTE的商用转网服务,2013年起中国大陆与台湾也将相继扩大或进入准4G时代。
值得一提的是,除英伟达、高通外,中兴、三星、博通等也相继或准备推出自己的 LTE芯片 ,并在2013年的消费电子大展(CES)上展示了自己的产品。美国分析机构Strategy Analytics预计,LTE市场将在2014年出现快速增长。到2016年,全球LTE用户数有望达到7亿至12亿。
巨大潜力下,暗战一触即发。
风云突变
在1年前,因为芯片研发极其艰苦,市场并不看好LTE的普及。即使在世界上LTE网络普及率较高的美国,LTE建设推动力之一却来自于竞争对手的施压。
据国外媒体报道,2010年,美国运营商AT&T携手iPhone推出30美元不限流量套餐,实现客户快速增长;另一运营商Verizon为保证网络地位,开始采用快速实现LTE网络全覆盖的策略,同年底启动了LTE商用业务,牵引CDMA业务逐步往LTE网络迁移。
3年后的今天,“Verizon已成为全球的LTE运营商,覆盖全美371个城市,超过75%的美国人口。”CDMA技术的主导厂商爱立信公司相关人员表示,“美国19家运营商中已有13家支持CDMA-LTE,成为全球LTE覆盖面广、设备和用户多的国家。”
美国市场的快速增长,让业界开始转变对LTE的态度。伴随英国、德国、日本、韩国等通信发达国家积极建设LTE的态势,LTE网络终于在2012年迎来爆发式增长。
根据全球移动设备供应商协会(GSA)在2012年11月发布的LTE演进报告显示,全球商用LTE网络总数已达113个,105个国家的360家电信运营商承诺推出LTE,并预计2012年底商用LTE网络总数有望突破166个。
芯片市场上,继英飞凌2009年推出世界上款LTE芯片后,高通、三星、LG和英伟达等公司相继在2012年集中发力。国内的中兴也在这一年推出了全球首款单芯片的TD-LTE(国产TD-SCDMA的长期演进技术)智能手机。“TD-LTE有赖于网络环境的发展,中兴通讯在硬件方面已做好充足准备。”中兴通讯执行副总裁何士友说。
另外,联发科的TD-LTE解决方案也在2012年底送样,而FD LTE规格技术则透过日本运营商NTT DoCoMo取得授权,明年将推出整合2.5G/3G/4G晶片。
把握机遇
虽然已有不少芯片厂商宣布进军准4G领域,但Strategy Analytics的报告显示,目前LTE芯片的主要市场仍由高通独霸,三星则以供应自家手机为主。因此,“对于其他通信厂商而言,这是一个全新的机会。”何士友在谈到4G战略意义时如此表示。另外,一些颇具家底且实力雄厚的芯片厂商将LTE市场视为重夺优势的机会。
英伟达就是其中之一。作为老牌芯片厂商,英伟达Tegra系列芯片在移动市场上颇具口碑,但面对高通竞争和三星越来越依赖自家厂商的现状,英伟达业务增长趋于放缓。财报显示,英伟达2012年第四季度净利润为1.16亿美元,比去年同期的1.717亿美元下滑32%。
对于这一结果,英伟达给出的原因是,“PC市场增长放缓,且搭载芯片的平板电脑在新型号发布前产量降低。”花旗集团分析师格兰·杨认为是“高通抢走了英伟达的生意”。他还表示,由于竞争越发激烈,英伟达下一代芯片可能也将难以赢得新的业务。
于是,英伟达决定将业务范围拓展到LTE领域。“我们正在夜以继日地工作。”英伟达CEO黄仁勋表示,“要突破平板电脑市场,与高通争夺高端智能手机芯片领域,就必须开发这一技术。”
黄仁勋的想法也是博通CEO斯科特·麦克格雷格开出的“药方”。当前,博通在智能手机芯片市场的表现却略显暗淡。
公开数据显示,2011年博通曾位列芯片市场占有率第五位。到了2012年,当高通的市场占有率攀升至31%时,博通却与联发科、英特尔、德仪、展讯等厂商合计只占到全球市场的34%。
当LTE时代到来,各芯片厂商重新站在同一起跑线上,斯科特·麦克格雷格豪言:“我们的目标是开发一款面向旗舰级智能手机和平板电脑的世界级芯片。”
就在英伟达推出产品的同一天,博通亮出首款准4G基带芯片,它同样支持世界上大部分的网络标准。斯科特表示:“这款芯片体积只有竞争对手的三分之一大小,更具集成优势。”
有待破局
公开资料显示,LTE网络覆盖TD LTE、FD LTE和CDMA等多种网络频段,因而芯片厂商研发也分单模和多模两条道路。高通选择了后者。
高通方面告诉《IT时代周刊》:“RF360支持全球40多种蜂窝网络频段,真正实现一块芯片支持全球所有LTE网络。” “多模芯片更具集成优势。”另有业内人士告诉本刊记者,“手机厂商通常需要发布很多款手机才能完全支持全球运营商的各种网络,多模芯片的诞生将带领移动终端跨入真正的世界手机时代。”
而据了解,在此前苹果iPhone需要推出三种型号才能覆盖全球所有模式。英伟达、博通、中兴等厂商也沿着这条路探索。
一些实力不够雄厚的厂商则从单模4G芯片起步。比如联发科,一方面研发TD LTE解决方案,同时通过授权迈向多模整合领域。国内另一家芯片厂商海思则专攻TD LTE芯片。
尽管如此,“目前仍不是芯片厂商盲目乐观的时候。”上述业界人士指出,“由于软硬件限制,世界范围内的LTE技术仍处于起步阶段。”
在中国香港,“3G和LTE左右手互博,信号不稳定制约了后者的发展。”在LTE发展前沿的美国,收费仍被人诟病。美国GSM协会Wireless Intelligence研究团队指出,同样数据流量,美国用户比欧洲用户需要多花2倍的价钱。在韩国,自SK电讯2012年7月推出商用LTE网络以来,其净利润一直呈下滑趋势。同样,由于LTE营销费用的大幅增加和网络投资等因素,LG旗下运营商U+在2012年第三财季净亏损384亿韩元。
不过,市场上依旧有好消息传来。3G推广时代终端支援不够的短板,并未在LTE时代重演。
根据全球移动设备供应商协会(GSA)报告,截至2013年1月31日,全球87家设备厂商已经陆续推出了共计666款LTE用户终端设备。仅2012年就有400款上市,加入LTE阵营的厂商相较上年增长了一半还要多。
有通信界人士认为,随着平板电脑还有其他大尺寸移动设备的快速普及,以及多媒体和社交网络应用的强势发展,用户需要更高速率的网络,就算是短板,但在面对如此大的商机时,通信商绝对会加快推广步伐。
另据市场调研机构IHS预估,2011年到2012年,全球LTE用户数由1690万增长至7330万,增幅达334%;2013年4G总用户数将达2亿;未来两到三年内,用户数将逼近10亿。随着更多厂商推出支援产品,LTE在2013年有望成为手机品牌大厂的主流。