处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

智能手机主导的市场,外包制造商业务前景如何?

智能手机主导的市场,外包制造商业务前景如何?
来源:我爱方案网 时间:2013-04-03

【导读】智能手机的兴起,使得生产外包制造商面临着新的挑战。以前以来外包制造商生产手机的厂商如今注重内部生产,这无疑不是一个大的业务改变。面对这样的形式,外包制造商的业务前景如何?

据IHS iSuppli公司的全球OEM制造与设计市场追踪报告,外包制造商在手机生产领域正在面临新挑战。一方面,智能手机主导市场推翻了以前的设计与生产外包模式;另一方面,原来比较依赖外包制造商生产低端功能手机的手机品牌厂商,现在变得更加注重内部生产智能手机。

去年多数手机仍由原始设备制造商(OEM)内部生产,而由电子制造服务(EMS)提供商及原始设计制造商(ODM)等外包制造商生产的手机占少数。

三星电子、LG电子和诺基亚等自己拥有工厂生产手机的OEM厂商,2012年占手机产量的73.4%,略低于2011年的74.5%,主要是因为苹果的iPhone制造业务继续全部外包给EMS提供商,导致份额向EMS倾斜。

EMS提供商占全球手机生产的19.6%,低于2011年时的20.1%,主要是因为黑莓公司在智能手机领域表现不佳。而ODM的份额从5.5%小升至7.0%。

考虑到OEM厂商不太可能急剧调整其外包策略,预计手机生产市场不会发生迅速变化。到2016年,OEM内部的手机生产仍将占据高达72.1%的份额,而EMS与ODM的份额分别是21.1%和6.7%左右,如图1所示。

图1:全球手机内部生产与外包生产市场份额预测 (根据出货量计算的百分比)

OEM减少使用外包制造商,EMS与ODM因此受挫

整体来看,由于许多受困品牌寻求向智能手机的方向优化产品结构,OEM厂商一直在减少使用外包制造商。诺基亚、LG、索尼和摩托罗拉等OEM厂商都减少使用外包制造商,以确保内部工厂得到充分利用和避免闲置,也是为了保证内部生产的智能手机的质量。诺基亚与LG都在智能手机领域遇到挫折,基本上不会改变整体外包策略。而摩托罗拉在剥离了中国和巴西的工厂之后,将完全外包智能手机生产业务。

相反,中国手机OEM厂商的外包关系重点将放在低成本外包制造商上面,以应对中国和其它新兴市场中的激烈竞争。华为和中兴通讯等中国厂商在生产低成本功能手机与入门级智能手机方面,将增加使用合同制造商,而让自己能够专注于价值更高的生产活动,比如生产高端智能手机。

在争夺手机生产业务的两类外包制造商中,EMS提供商将比ODM占有优势。主要原因是,在智能手机领域处于有利地位的苹果将继续自己从事设计,而让EMS提供商或者传统ODM厂商为其代工生产和装配。