处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

大尺寸趋势凸显 液晶显示市场需求多元化

大尺寸趋势凸显 液晶显示市场需求多元化
来源:中国安防展览网 时间:2013-04-03

 目前,国内监视器市场还是以国产品牌为主,在中高端市场上国外品牌占有一定市场份额。中国国产专业监视器不仅仅广泛应用于民用监控,而且在国防、航天工业、军用等高端领域也占有较大的市场份额。国内的液晶显示市场走向多元化。然而,从全球范围来看,液晶显示市场大尺寸趋势日渐凸显。

全球液晶显示市场:大尺寸趋势明显

2月份代工厂出货量较1月衰退25.7%,出货量为831万台;而前十大品牌商出货总量为813万台,较1月出货亦大幅衰退23.4%。2月部分需求已提前于1月铺货、工作天数减少以及中国市场需求不如预期为主要衰退的原因。

WitsView研究副理王靖怡指出,19寸机种受到中国市场销售状况不佳以及面板厂供给减少的影响,19寸机种占品牌商出货比例从以往的11~13%下滑到今年2月的7.5%,21.5寸机种从去年10月开始成为出货占比的尺寸,2月份已达22%,而20寸以上显示器比重由去年同期的56%,上升至今年2月的66%,年成长率达10%,显示显示器市场持续往大尺寸趋势发展。

WitsView针对中国市场调查3月份19.5寸液晶显示器零售价格的结果发现,除BenQ跟进推出与acer同样650人民币的犀利价格机种外(中国地区18.5”W零售均价约725人民币),AOC与ViewSonic亦推出699人民币机种,显示各品牌商在19.5寸的订价策略明显受到acer于上月推出的低价机种影响,不得不跟进目前的低价趋势。

液晶显示应用市场需求多元化

现在的监视器产品主要分为三大类:CRT、PTP以及LCD.这三大类有着明显的市场区隔,价格范围也有清晰的划分。应用市场也非常广泛,如石油、化工、公安、金融、学校、交通、能源、电力、水利、地质、冶金、电信、医疗、军事等领域都得到了广泛应用。

目前,拼接屏显示领域可以分为三大技术,包括DLP、PDP、LCD等拼接显示技术,其中,又以液晶拼接墙发展优势。现在,拼接大屏监视器在各个行业已经得到非常广泛地应用,从早的广电,到城市应急指挥、公安110、交警指挥中心,电力监控、金融、水利、铁路等行业监控以及社区、公共场所、工厂生产监控等等。目前,彩色大屏幕拼接系统的应用上升趋势非常明显。视频会议场所,安保监控中心越来越多地采用LCD大屏幕拼接系统。由于大屏幕液晶拼接墙推出,对于DLP、PDP是个不小的冲击,技术竞争显得格外激烈。专业人士预计,随着对高清晰度监视器需求的不断扩大,竞争还将进一步激化。但是由于二者各自的优势无法互相代替,所以它们在一定时期将共存于市场。

液晶显示产品选型需谨慎

液晶显示力求实用:目前,在商用显示行业中,低碳也已成为各厂商和用户大力提倡的主题,整个商用显示市场逐渐从早的CCFL背光转向LED背光,力求液晶显示器能在功耗上降到低。那么,怎样选购一款低碳环保型的大屏液晶显示器,下面就为您简单介绍几点建议。从生理上讲,大家都是视觉动物,想必在选择一款产品时也是会精挑细选的,然而千万不要单纯追求时尚美观的外形,而忽略机身的设计,我们应该选择外壳稳固,适应性强的产品,有利于延长产品使用寿命,减少产品的更新换代。

注重输入端子的多寡:通常一台家用消费的液晶显示屏抱回家后,人们无非是将其连接至一款DVD播放器上,就可以充分发挥它的使用价值了。而作为一款商用液晶显示屏使用范围繁多,需要大量的媒体播放设备的支持,这时我们就应选择输入端口丰富的液晶显示器,减少设备的配置和安装上的麻烦。

液晶显示品牌效应:在购买产品之前一定要根据自己的实际情况,选择购买适合自己的产品,例如自己要买的产品是要应用于什么场合以及它的用途、尺寸等一系列细节都要明确。以防高价购买功能繁多,却并不适用于自己的产品,减少资源浪费。

目前商用市场缺乏统一规范的标准,导致山寨厂商层出不穷,产品质量让人望而却步。而购买一套专用的大屏商用显示器价格是比较昂贵的,所以用户在选择产品时应注意选择大品牌信得过的厂商。因为,大品牌的厂商产品质量通常情况下较之一般厂商要好;第二,商用显示类产品系统升级较快,而大品牌厂商可支持免费系统升级,方便用户使用;第三,大品牌厂商售后服务体系完善,覆盖区域广。一旦出现问题,方便上门维修。

选择采用LED背光源的商用显示产品:LED背光显示器有其三大环保特性:,拥有高节能的特点,节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。第二,寿命长。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。第三,环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。

目前低功耗、长寿命的LED技术已成为整个液晶显示器市场环保特征的代名词,数据表明目前已有超过半数的用户表示更加青睐LED背光的显示器。